This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ7.694万EVM:BQ7.694万器件无法启动

Guru**** 2613915 points
Other Parts Discussed in Thread: BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/577125/bq76940evm-bq76940-device-is-not-booting-up

部件号:BQ7.694万EVM
主题中讨论的其他部件:BQSTUDIOBQ7.835万,, BQ7.694万BQ7.835万-R1

大家好,  

我正在使用BQ7.694万EVM和Bqstudio。 电量监测bq7.835万也运行良好,但当我将直流电源SMPS更改为14s电池组(55.8V)时,bqstudio显示连接丢失警告。 我使用电阻分压器开关S3和S4进行单元输入,两种情况下AFE单元映射为14S (5fff)。 我在按下启动开关S1时检查了TP1处的电压,它显示约为1.67V,但设备未启动,REGOUT显示为0V。  bq7.694万是否损坏? 我是否应该更换 bq7.694万 IC? 是否需要执行任何检查以确定真正的问题?

提前感谢。

附注:我今天才收到此BQ7.694万EVM :(

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,曼达克,

    单元图中未使用的单元必须与物理连接匹配,否则仪表将看到单元电压缺失并关闭。  5FFF是14个单元的正常单元格映射。 当减少电池数量并使用板载电池模拟器时,电池模拟器开关通常保持关闭,并且输入插针在输入连接器C14到C13 (J9插针2到3)处短路。  要获得更持久的配置,您应按照用户指南表3中的说明卸下组件和短针脚。   

    如果正确 设置了单元格映射配置,您应该能够缩短相应的输入并启动部件,主板应该保持打开状态。  启动后,您应看到REGOUT测试点相对于GND上升至2.5V。  如果仪表未检测到正确的电池电压,它将在几秒钟后关闭。  如果单元格映射  设置不正确,您应该能够应用6.4 部分中提到的模拟充电电流(请参阅图17,但使用充电极性,或对  SRP 测试点施加几毫伏)并重新启动。  充电电流将阻止仪表关闭,您可以更正配置。

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的回复。
    我已将针脚C14短路到C13以实现14单元图配置,并尝试再次启动设备,但REGOUT测试点相对于GND仍显示为0伏。
    为SRP引脚应用了8mV以模拟充电电流,但仪表仍处于关闭模式。
    是否有其他方法可重置仪表单元图配置?

    提前感谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,曼达克,

    当然,请检查测试线是否断裂,连接是否异常,端子是否正确以及极性是否正确。

    第一步可能是确保AFE/显示器已通电:

    • 从电源开始,而不是电池,我认为您拥有。
    • 关闭所有S3和S4部分
    • 在接线盒处保持C13至C14的距离
    • 将电源连接至BAT+和-, 并检查电源电压。  如果 在测试点将电源设置为42V,则应具有大约:
    • 电瓶:42V
    • VC10X:30V
    • VC5X:15V
    • REGSRC:12伏
    • TS1:0伏
    • CAP1:0伏

    接下来,按住"引导"开关,确认TS1电压> 1伏。

    如果TS1电压为1V或更高,则该部件应已启动,并且REGOUT应为~ 2.5V。  如果仪表发现 缺少电压,它将在几秒钟内关闭电源。  您应该能够按下启动按钮并看到电压上升,如果没有,请检查是否存在连接缺失或额外连接或 板上短路。   CAP1应为~ 3.3V。

    如果电压上升,在 SRP上施加8mV应防止仪表关闭AFE。  由于仪表产生电源反馈回路,您可以通过移除J14处的分流器来打破反馈回路。  这将允许您检查AFE上的电源,并将VCC (GG_PWR)仪表与REGOUT隔离。  如果在J14 REGOUT分流器的情况下为仪表供电,但没有SDA和SCL,则会阻止仪表访问AFE,因为它将花费大部分时间尝试与AFE通话,因此在SMBus上可能无法可靠地通话。  如果您有电源,您应该能够重新连接其他分流器。  去除C13至C14短路也会使电池电压具有报告的电压,因此仪表不会关闭,但必须能够通电。

    如果不接通电源,则AFE可能会损坏。  我不知道您的描述中有什么可以做到的,但有时评估中会发生一些事情。   希望这里有所帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的详细回复。 我非常感谢。

    我已经测试了您上面提到的条件

    初始条件:

    • 已将电源连接至BAT+和-,电源 设置为42V,测试点显示相同。
    • S3和S4的所有部分均已关闭
    • C13至C14在接线盒处短路

    第一次观察:

    • 电瓶:42V
    • VC10X:28.32V
    • VC5X:14.02V
    • REGSRC:12.21伏
    • TS1:0伏
    • CAP1:0伏

    按下并保持"启动"开关,TS1电压为1.9V,CAP1为3.27V,REGOUT为0V。

    即使在SRP测试点上施加8mV,电压也不会上升。 已卸下J14跳线以断开REGOUT和GG_PWR以隔离仪表并检查REGOUT针脚处的电压。 已卸下SCL和SDA,以防止在连接跳线GG_PWR和REGOUT时仪表关闭AFE。

    在任何情况下,我都不能在AFE LDO获得电压。

    如果AFE损坏,仅用新AFE替换将需要上述程序(通过在SRP引脚上施加mV模拟电流等),因为现有量表已编程为14S。 我是否应该将这两个IC一起更换才能使EVM正常工作? 是否可以将bq7.835万更换为bq7.835万-R1?

    提前感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,曼达克,

    REGOUT似乎对地短路或bq7.694万 REGOUT损坏或两者都损坏。  您可以在更换IC之前检查电路板上的短路或污染,并 在卸下IC时检查电路板网。

    移除J14分流器后,您可以尝试为GG_PWR (2.5V)供电,以查看bq7.835万量表是否仍在运行。  当然,它不能与AFE对话,但可能会在SMBus线上显示一些响应。  如果REGOUT因某些意外瞬时对高压短路而损坏,则仪表也可能损坏。

    bq7.835万可由bq7.835万-R1替代。  如果量规仍在运行,您可以 使用产品文件夹www.ti.com/.../toolssoftware中的-R1固件重新编程该部件,使用bqStudio。  请参阅用户指南的5.5 部分。  如果您更改了参数并希望返回到已知的起点,重新编程也会很有帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的回复。
    我在卸下J14分流器时已为GG_PWR通电。 仪表IC工作正常,我已使用金色锉刀对其进行了重新编程。 我也检查过电路板上的短路或污染,一切看起来都很好。 所以我用新的AFE替换它。
    再次感谢您的快速支持。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    很抱歉再次打扰你。
    我用新的AFE替换了AFE,现在REGOUT获得2.5V电压,并且它可以使用'golden file'正常工作,但只要我将AFE单元图更改为15s或'7fff',REGOUT就会变低。 Bqstudio显示的正确值最多为5个单元格,其余为48mV。 我现在可以理解,因为仪表没有按照AFE单元图看到电压,它会强制AFE关闭。 如果I断开通信线路,SCL和SDA (J14) LDO输出持续电压为2.5V。
    电压感应不匹配的可能原因是什么?

    提前感谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果bq7.694万无法从其每个电池组获取电池电压,则会设置XREADY故障。  缺少的单元电压将为0,下一组的电压也将为0。  48 mV可能是存储在设备中的偏移校准值,应用于这些单元的0值。  问题可能与bq7.694万顶部组的电源有关:缺少BAT引脚电压或CAP3对VC10X短路。 当部件工作时,每个组的电瓶盖引脚的参考电压应为3.3V。

    模拟充电电流应防止仪表关闭AFE。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    工作中:) BAT针脚电压缺失。 非常感谢您的支持。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,
    EVM突然停止工作。

    初始条件如下:
    BATT+和BATT-引脚:14S电池组的55V (使用板载电阻分配器)
    Pack+和Pack-针脚:来自直流电源的56V
    注意到的最后充电电流为1.02A。 我已断开充电器的连接,并在pack+和pack-终端上输出了2A负载,并注意到bqstudio上的通信丢失。

    诊断:
    在来自直流电源的蓄电池端子处施加42V电压,负载未连接。
    电瓶:42V
    VC10X:25V
    VC5X:6.5V
    REGSRC:5.18V
    TS1:0伏
    CAP1:0.033V

    每个电池电压
    C0-C3:2.14V,C3-C4:1.7V,C4-C5:0.9V
    C6-C10:3.28V
    C11-C15:3.28

    按下S1,TS1= 1.56V,REGOUT = 0V。 尝试检查bq7.835万,方法是在GG_PWR上分别应用2.5V电压,同时移除REGOUT J14分流器,它会将大电流和电源引入CC模式。
    可能的原因是什么? 我的下一步应该是什么?

    提前感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    听起来您的仪表已损坏,因为您无法使用外部电源为其供电。
    如果量规引脚短接到GND,则会对LED引脚施加重负载,并从bq7.694万的CAP1引脚中将电流通过NPN,并加载VC5X,这可能会对单元1-4上的低单元电压做出贡献。 如果NPN短路,则会在CAP1处施加高电压并损坏bq7.694万。 您的测量结果并不表示这种情况。
    通常,当单元计数减少到14时,设备上短路的是单元14输入。 您可能会检查下部5个电池上是否存在奇怪的连接,或者查看电压不一致的原因,但这似乎不是故障的原因。
    某些短路会导致板上的电压或电流过高,这是典型的故障原因,使用外露的EVM很容易。 这可能是由于之前的故障造成的压力,以及在某些操作后发生短路。 除了查找明显损坏的零件,检查支撑件,更换不能正常工作的零件,我没有其他建议。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复。 我会检查是否有损坏的组件。