This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5175:LM5157适合执行LED驱动器吗?

Guru**** 2457080 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5175

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/576935/lm5175-did-lm5157-is-suit-to-do-led-driver

部件号:LM5175

德拉斯,

LM5175是 一种良好的宽输入和输出降压升压转换器,我想用它来设计LED驱动器,因为我发现HDRV2引脚产生了 输出电压后的PWM信号。  如果我的负载是输出电压不能首先存在的LED,那么HDRV2引脚仍然没有PWM信号,MOSFET将变得很热。 您是否有解决问题的好方法? 非常感谢!

此致!

顶升

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Jacking,

    请参阅TI网站上具有示例LED调光设计的参考设计PMP1.0592万。

    此致
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的Vijay:

    感谢您的回复!

    参考设计与LM5175的演示类似,我已经测试了演示 并将Rsns更改为0.015Ω,如果我在负载下启动,HDRV2在升压模式下不能产生PWM信号。  在无负载启动期间,它可以正常打开。 您能帮我提出一些建议吗? 非常感谢!

    此致!

    顶升

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Jacking,

    参考设计有一个开关,可在启动前打开负载。 这可防止HDRV2延迟。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的Vijay:

    当你说的时候,我有点困惑,如果我使用LM5175驱动在 启动之前需要无负载,然后需要负载的LED。 如果这样,我将无法直接驱动LED。

    此致!

    顶升

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的Vijay:
    您能给我建议吗? 非常感谢。
    此致!
    顶升
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Jacking,

    我认为PMP1.0592万除了LM5175转换器外还使用PWM开关。 您是否正在尝试执行模拟调光或PWM调光?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的Vijay:

    我将进行PWM调光,并且我已经测试了LM5175的演示,这 肯定是上面提到的现象。 谢谢!

    此致!

    顶升

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的Vijay:

    您能否为该案例提供一些建议? 非常感谢!

    此致!

    顶升