This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS6.275万:TPS6.275万 -平均输入电流限制

Guru**** 2506715 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/576566/tps62750-tps62750---average-input-current-limit

部件号:TPS6.275万

尊敬的:

我想知道,如果有人对TPS6.275万有更丰富的经验,是否可以帮助我了解平均输入电流限制规范。 我想平均值是考虑到当高端MOSFET关闭时输入电流为零,对吗?

我还想知道为什么输入电流在数据表中提供的数字中不能折为零(例如图 16)。

最棒的!

费兰

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的,输入电流限值是平均值,以考虑切换。

    图16是从50 mA到2A的负载瞬变。 因此,不存在无负载条件,因此始终存在一些输入电流。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    亲爱的Chris:

    非常感谢您的回复!

    因此,对于图 16,直流-直流转换器不在PWM中工作? 在这种情况下,Iin等于Icoil?

    顺便说一下,您是否知道如何测量输入电流? 根据第5页所示的方框图,输入电流似乎是通过高侧MOSFET的压降测量的,对吗?

    再次感谢!

    费兰
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我不理解您问题的第一部分。

    IC测量高侧FET中的输入电流。

    但图16是使用电流探针测量电路(在输入盖之前)的输入电流。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    亲爱的Chris:

    再次感谢您的回复!

    我认为我的误解是"什么是伊因"。 我认为它是输入电容器之后的输入电流,而不是之前的输入电流。 如果输入电容器后面的输入电流显示在图 16,我想我们会看到PWM中通常预期的向零的过渡,对吗?

    再次感谢!

    费兰

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的,此电流将是0电流之间的峰值。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    亲爱的Chris:

    我还有一个关于TPS6.275万的平均输入电流限制的问题。

    考虑到这种电流的平均值,我认为当电流限制发生变化时(例如,从100 mA到300 mA)存在瞬态。 假设始终启用DC/DC转换器,您是否知道此瞬态时间有多长?

    再次感谢!

    费兰

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这未指定,因此需要验证性能是否适合您的特定应用程序。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    亲爱的Chris:

    我还有另一个问题。 TPS6.275万的高侧MOSFET在数据表的功能方框图中表示为NMOS晶体管,但我认为此晶体管通常是PMOS器件。 这样的结构图中是否有任何错误?

    再次感谢!

    费兰

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    IC设计中有使用NMOS或PMOS的技术。 从外面看这并不重要。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    但对于TPS6.275万,它是否真的是用于高端MOSFET的NMOS晶体管?

    非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    为什么这对您的设计很重要? 也许这里有一个不同的问题。

    此类详细信息通常为专有信息。