This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLC5924:使用micro编程TLC5924时出现问题-帮助

Guru**** 2511985 points
Other Parts Discussed in Thread: TLC5924

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/576444/tlc5924-problem-programming-tlc5924-with-a-micro---help

部件号:TLC5924

大家好,我最近试过一些TLC5924 LED IC驱动器。 我正在尝试使用ARM7微控制器(ADuC7020)配置LED IC。

我发送模式为HI的112位点数据,接着是XLAT脉冲(Thi=200ns),然后是模式为LO的开/关选择的16位,接着是XLAT脉冲。 此时我切换空白信号,速度真的很慢,操作系统处于一段时间内,但没有发生任何事情,我看不到我的LED切换。


一些详细信息:VCC,VUP和VLM处于相同的电压 (3.3V)。 SCLK频率为3.4MHz。 XLAT是串行数据传输后大约200ns的脉冲。 我已看到我的OSC发送的所有信号,但我真的不明白我缺少什么。

随附原理图和OSC捕获的信号。 在此示例中,我只对发送 112位的第一个LED (OUT0)的当前级别进行编程,其中只有最后七位不是零(DC0=35 ,因此最后七位是10.0011万)。并且仅设置OUT0 (0万00000001)0.0001万)。

也许我没有在正时表中列出,或者IC不起作用? 有人能帮我吗?

e2e.ti.com/.../TLC5924.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Paghi:

    当模式= H (直流数据模式)时,XLAT是点校正寄存器的电平触发锁存信号。
    当XLAT = H时,直流输入移位寄存器中的串行数据写入点校正寄存器
    当XLAT = L时,点校正寄存器中的数据保持恒定

    因此,您需要在写入DC数据时保持XLAT高电压。

    此致,
    Jason