This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z60:XCHG和XDSG卡住

Guru**** 2317430 points
Other Parts Discussed in Thread: BQSTUDIO, BQ40Z60, BQ28Z610
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/571713/bq40z60-xchg-and-xdsg-stuck

部件号:BQ40Z60
主题中讨论的其他部件:BQSTUDIOBQ28Z610

您好论坛

无论FET_EN是否断言,我似乎都无法让xchg和XDSG清除。

屏幕截图如下所示。  未发生报警或PF。

CF标志是否阻止xchg和xDSG被清除?

感谢您提供任何帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    CF标志不会阻止FET打开,但看起来您的套件上未启用FET。 FET_EN标志为绿色。 尝试发送FET_EN命令。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢,但无论FET_EN的状态如何,XDSG和xchg位都无法清除。 有什么建议吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    以下是显示FET_EN的屏幕截图,仍然不清除XDSG和xchg,

    有什么想法吗?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    仅供参考,我还搜索了TRM以及XDSG和xchg出现的所有地方,我验证了不存在任何警报条件,也不是bqStudio UI中的指示性警报条件。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以从您的包装中向我发送一条src,我可以检查设置。 您使用的是TI EVM还是定制电路板?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我认为这是站点的默认版本V0_15_build_21.srec。 我附了它,但不确定它是否传输正常。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是srec

    我必须重命名它才能上传

    e2e.ti.com/.../bq40z60_5F00_v0_5F00_15_5F00_build_5F00_21.srec.doc

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    该文件是默认的srec文件。 您是否对配置进行了任何更改?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的,这里是CSV文件

    更改是否保留在该位置? 或者,srec是否被修改,我需要导出它?

    谢谢你Thomas

    Robe2e.ti.com/.../0160.bq40z60_5F00_v0_5F00_15_5F00_build_5F00_21.srec.doc

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    抱歉,正确的文件:

    e2e.ti.com/.../first_5F00_steps_5F00_31Jan2017_5F00_test.gg.csv.doc

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    使用设置时,我的EVM上会启用FET,因此必须存在电路问题。 您能否发送设计示意图?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tom,

    我们解决了这个问题。谢谢。

    Rob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    我对xchg和xdsg有同样的问题。 在所有情况下都设置了两个位。 我使用搅龙IC BQ28z610。 附加后,您将找到我的srec文件。

    TI是否提供了任何文档。如何使用微处理器编写srec文件?

     e2e.ti.com/.../gauger_5F00_bq28z610.7z