This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 电源控制TFT/LCD显示器(栅极驱动器/源驱动器)

Guru**** 2366360 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61169
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/572989/power-control-tft-lcd-display-gate-driver-source-driver

线程中讨论的其他部件:TPS6.5142万TPS6.1169万,TPS6.5124万TPS6.51万TPS6.5121万

您好!

我们计划使用PowerTip (PH80.048万T013-IBC/PH800480T013-IHC01)80.048万)提供的TFT屏幕。数据表链接:  

e2e.ti.com/.../SPF_2D00_PH80.048万T024_2D00_IHC01_5F00_001.pdf

在开发PCB时,我们发现屏幕需要一个电源控制器(屏幕本身不包含)。 如其数据表图“2.3 Tm3电源开/关特性”所示,必须遵守电源顺序,并由外部电源控制器驱动。

通常,客户使用带有集成电源控制器的LCD模块,他们的设计只能为LCD (可以是不同的)和背光LED提供一些电源电压。

据我们所知,我们需要这些电压来处理:

VLED+(电压LED): 9.9V ~ 10V  
DVDD (数字电源):3.3V
AVDD (模拟电源):10.4V
VGH (高电压门):16
VGL (电压栅极低):-7V
VCOM:3.8V

 

我们的问题是这方面的任何信息/支持。 我们如何轻松管理电源?

Klaas de Boer |嵌入式系统工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Klaas:

    下图显示了TI可以帮助您将正确的内容集中到 您的显示屏上的位置。 您会发现,我们没有为控制器板提供所需的全部功能 ,例如 正时控制器,源驱动器和栅极驱动器。 这来自面板供应商。 在 第11页的面板规格中,您将获得适用于栅极和源驱动器的型号。

    但是,在绿色区域,我们可以为您提供帮助!  在第一步中,我想让您 了解一下显示屏 电源选择工具。 此工具将引导您了解LCD电源解决方案的产品组合,为您提供LCD偏置,换档杆,VCOM和伽玛缓冲器以及LED背光驱动器。

    如果您对任何部件有更多问题,请告诉我。

    此致。

    Ilona

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Klaas:

    TPS6.5142万可能是检查我们拥有的设备的良好起点。

    此致,
    布里吉特
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Klaas:

    您是否有任何反馈意见?

    此致。
    Ilona
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的反馈!

    我一直忙于处理这一问题,一直在探索不同类型的芯片/数据表。

    关于背光驱动器,是否可以直接提供,例如... 10V? 不使用任何驱动程序?
    对于数据表(SPF-PH80.048万T024-IHC01_001),我只有1个通道

    我看到的一些选项是在TPS6.5124万和TPS6.1169万之间进行组合

    这实际上与TPS6.5142万类似,现在我来看一下了。



    WLED输出为40VDC/15A,这是可调节的...这可以通过使用PWM信号来实现。 还有其他选择吗? 电位计?

    是否有任何参考设计可用? (Altium文件? 或其他内容?)。
    是否有可用的QFP/TSSOP/其他软件包?

    我刚刚做了一些研究:

    另一个选项是 TPS6.51万与TPS6.1169万? 在这种情况下,软件包是TSSOP和 SC-70。  

    这是个好主意吗?


    这些是我到目前为止提出的问题。

    此致。

    Klaas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Klaas:

    感谢您的更新。 在下表中,我总结并指出了这三种解决办法之间的主要差异。 我将TPS6124与TPS6.5121万交换,因为它集成了LDO以提供数字轨。

    我建议使用(3)解决方案,因为这将为您节省其它解决方案所需的额外VCOM缓冲区。 您是否有任何地方限制?

    (1) TPS6.5121万+TPS61169.</s>6.1169万

    (2) TPS6.5142万

    (3) TPS6.51万 + TPS6.1169万.

    外部WLED驱动程序解决方案

    集成WLED驱动程序

    外部WLED驱动程序

    无VCOM缓冲区

    VCOM缓冲器

    VCOM缓冲器

    VIH/VIL辅助导轨

    无辅助 导轨

    VIH/VIL辅助导轨

    受管制的VGH

    调节式充油泵

    调节供油泵

    --

    不能提供210 mA的输出电流(最大 150 mA)

    --

    QFN + SC70

    WQFN

    QFN + SC70

    EVM可用

    请求EVM

    EVM可用

     

    对于您有关LED驱动器输出电压的问题,我已通知LED驱动器团队,他们是此部件的专家。

    此致。

    Ilona

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Klass:

    TPS6.1169万可以为您提供背光所需的电源。 此设备具有用于调光背光的PWM输入。 如果您需要其他信息,请告诉我。

    此致,
    Randy
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您上传包含 可能解决方案的表格。

    好吧,我还没有受到限制。 我不能想象这部分会占用很多空间。

    到目前为止,我们看到的是解决方案(3)我们的主要目标。 我们将开发PCB。
    到了时候,我会在这里提供更新信息?

    是否有任何可用的组件列表或Altium Library? 我看到使用了一些肖特基二极管,但没有任何值。 尽管如此,数据表确实提到了一些有关如何选择肖特基的规范。
    和Altium库? 我可以将IC本身转换为Altium。 但我假设有一个参考设计可用吗? 这将使它更容易开发。

    此致,

    Klaas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Klaas:

    您一定可以将原理图发送给我,我可以检查它。 但是,我认为,如果您坚持 EVM的建议 ,您 不应该需要我的帮助。

    不幸的是,EVM尚未使用Altium进行开发,我只能与您共享光绘文件以及BOM,请参见附件。 如果是required.e2e.ti.com/.../hpa030a_5F00_bom.xlse2e.ti.com/.../HPA030A_5F00_gerbers.ZIP,则可以将IC转换为Altium

    如果您对设计有任何问题,请告诉我。

    谢谢你。

    此致。

    Ilona

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这是有关开发TFT功率控制器的更新。

    我们一直忙于测试,结果如下:


    首先,这是我们的设计:

    TFT电源控制器:

     

    和TFT背光控制器:

    检查的电压:

    VDD输入:5V (+5V_IND)
    AVDD:10.48V
    VCOM:3.83
    DVDD:3.3V
    VGL:-6.9V
    VGH:20.8V (必须为16V??)

    为VGH进行的计算:

    1.214 *(1+680K/56K)= 16V

    为什么我们有20.8V?
    我们的计算是否错误?

    ---更新(2017-3-13;15:05)

    我们在R6处焊接了一个0r电阻器,我们的问题已经解决。
    我们误解了倍增器/三倍器效应。

    关于背光控制器:

    是否可以用简单的0-5V电压来控制它? 还是真的需要由PWM控制?

    测量的输出电压为5V?

    期待一些答案!

    Klaas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Klaas:

    通过设置PWM输入= 5V/GND,TPS6.1169万背光控制器可用作开/关,否则您需要PWM来控制背光调光。

    如果您需要有关TPS6.1168万的其它信息,请告诉我。

    谢谢!
    Randy
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Klaas:

    您的VGH转换器设置为电压三进器,因为C7已填充。 在三路耦合器模式下,IC不能调节到比正常2*AVDD低的电压。 这就是您在VGH上获得20.8V的原因。

    请卸下C7并填充R6,然后VGH能够调节到16V,AVDD为10.4V。

    请查看数据表第22页,了解有关倍增器和三进样器配置的更多详细信息。

    此致,
    Brigite

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您提供信息!

    显示屏已启动并正在运行!

    感谢您迄今为止提供的所有帮助/信息。

    现在是我们进行持续时间测试等的时候了

    当我再次需要帮助时,我会回来找你:-)

    此致,

    Klaas