This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ3.31万:CHGLVLx是否需要锂电瓶?

Guru**** 2455750 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/574849/bq33100-is-chglvlx-need-for-li-cap

部件号:BQ3.31万

大家好,

请告诉我对CHGLVLx的需求。
我计划使用该设备来控制锂离子电池的充电和放电以及终生管理。
(我了解不建议将此设备用于锂离子帽。)

问题;
 - Li-Cap的ESR非常低,
  :因此,我想充电电压不需要修改。
  :因此,我想很难预测容量寿命。
  这些是否正确?

 -建议使用CHGLVLx的原因是什么?

 请告诉我ESR用于容量寿命预测的可测量下限值。

此致,
ACGUY

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果您有任何建议,请回复此主题。

    此致,
    ACGUY
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,ACGUY:
    很抱歉未能及时回复您的问题,我们的电池专家将尽快解答您的问题。 再次对此延迟表示抱歉,感谢您在设计中考虑TI的器件。
    此致,
    Haidar
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Haidar:

    感谢您的回复。
    我期待着你的答复。

    此致,

    ACGUY

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Haidar:
    您能否更新信息?
    此致,
    ACGUY
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,ACGUY:

    很抱歉回复较晚,请在下面找到您问题的答案:

    问题;

    - Li-Cap的ESR非常低:

    1.因此,我想充电电压不需要改变。

    我将尝试将此问题与您的第三个问题(建议使用CHGLVx的原因是什么?)结合起来, 尽管在大多数超级电容器使用寿命期间使用了最低电压(额定电压)(即将CHGLVx设置为(0,0)),但仍需要最高电压(即将CHGVLx设置为(1,1)),并用于连接到bq3.31万的超级电容器的ESR和电容学习。 还值得一提的是,在额定电压和最大电压之间的中间电压,即将CHGVLx设置为(0,1)和(1,0),也是为了在这种电容器即将耗尽时获得最大的超电容器寿命。 这就是我们需要充电电压的原因。  

    2.因此,我想很难预测容量寿命,这些是否正确?

    简短的回答是肯定的,尤其是锂离子电容器,因为它是混合电容器。 超级电容器的使用寿命在很大程度上取决于内部温度,电压,电流,ESR和电容以及其他因素,这就是bq3.31万具有涵盖这些因素的健康监控功能的原因。 Bq3.31万仪表还具有集成的保护监视和控制功能,可保护超级电容器免受过压,短路和电容器过度泄漏的影响。    

    3.建议使用CHGLVLx的原因是什么?

    4.请告诉我用于容量寿命预测的ESR的可测量下限值。

    Bq3.31万单位测量单位为mΩ μ A,我相信它可以测量到1 mΩ μ A的分辨率。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Haidar:

    感谢您的回答。
    我有疑问。

    [V learn max]和[V CHG Max]是否相同?

    此致,
    ACGUY
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,ACGUY:
    是,[V learn Max]应为[V CHG Max]。
    此致,
    Haidar