This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5170-Q1:LM5170-Q1并行操作

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5170-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/572563/lm5170-q1-lm5170-q1-parallel-operation

部件号:LM5170-Q1

我们使用LM5170-Q1 进行并行操作。

如果4个模块并行工作,此IC如何处理每个模块上的负载平衡?

是否有任何应用说明或详细信息?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,David:

    由于LM5170-Q1是一个平均电流模式控制器,因此电流将在每个相位之间平均共享。 例如,如果总负载电流为100A,则4个相位中的每一个都将导入大约25A的电流。 当比较平均电流模式控制(ACMC)与峰值电流模式控制(PCMC)时,ACMC更均匀地共享电流,因为它比PCMC具有更高的抗噪性。

    EVM用户指南的图9 显示了如何在每个通道之间平均共享电流。

    谢谢!

    Garrett Roecker

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好
    图9显示了同一芯片内的电流平衡。
    它看起来芯片之间没有电流信号连接(例如Ishare总线)。
    电流在芯片之间平均共享的机制是什么?
    谢谢!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。


    在LM5170-Q1中,如果使用多个IC,则ISETA在IC之间绑定。 ISETA引脚是设置每个相位平均电感器电流的引脚。 由于所有的ISETA引脚都绑定在一起,并且提供了GISETA规格,因此可以在每个相位之间准确共享电流。

    谢谢!

    Garrett