This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC2.8019万:输出不正确

Guru**** 2914580 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/576208/ucc28019-output-not-getting-appropriate

部件号:UCC2.8019万

我想用ucc2.8019万来制造PFC 1kW,但是输出电压不是390 v,现在是344v。 VCC=12伏

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    AE将很快为您提供帮助。 您能否提供您的设计示意图以帮助调试可能发生的情况?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    同样,唯一的不同是输出电容器470Uf;感应电阻器0.05 欧姆,电感器楔块2 mH,输入电容器 1.5uF

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    请您提供更多信息:
    您测试的输入电压是多少?
    VOUT上有什么负载?
    电路设置为在390V输出时进行调节,因此如果您的输出为344V,则可能是由于某些故障情况导致了低电压输出。
    可能是ISENSE上的电流感应过低,或针脚VIN设置的电压输出电压设置过高。
    请使用UCC2.8019万的计算器工具设置组件值。

    此致,
    John
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../1307.Bullzip-PDF-Printer.pdfInput电压为230V交流50Hz。

    目前我有1460欧姆的电阻器负载。

    Isense 0.4V

    VIN 4.4伏

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这是目前的实际示意图。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    VCC= 19V,Vcomp= 7.23V,Vsense = 4.90V,Vins = 3.85V,Isense=-0.44V,ICOMP=6.7V,Gate 0.3V, 输出= 320V
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    1kW电源2mH是一个非常重要的部分。
    请检查电感器是否设计正确且未饱和
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Dipenkumar,

    如果输出电压=320V,R电阻为1460ohm,则负载仅为70W。  在230Vin时,峰值输入电流约为0.43A。 原理图中的电流分流器约为0.02ohm,因此0.43 的 电流分流器约为-ISENSE* 0.02 =-0.009V。 如何获得-0.44V? 请检查您是否使用了正确的分流电阻器。

    此致,

    宝盛  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    孙先生

    在John先生建议后,我根据Excel表采用了Rsense,其0.031 R为800瓦。 所以我在并联中制作3个0.1 欧姆2瓦的电阻器并得到0.031 欧姆。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    使用Excel计算后,它是241uH,我完成了此操作,但没有合适的输出。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您的Vout,Isense和ICOMP是什么?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Dipenkumar

    您的示意图看起来正常- L1可能会缩小至241uH,如您所述。

    如果输入电压= 230V交流,则输出电容器将被充电至线路峰值= 320V,即使在Q1漏电时没有任何开关操作。

    您在VSENSE选择的电阻器应能为您提供380V的稳压输出
    VIN电阻器看起来也很合理-芯片应在大约80V交流时启用。 我想作一个小评论,您可能应该为R18,R21和R24选择三个等值电阻器-这将平衡它们之间的压降,并降低一个电阻器过度应力的可能性,特别是在浪涌事件中。
    VCOMP在7.3V左右时很高- VCOMP实际上是控制器的电流需求信号-因此控制回路要求最大电流(但显然系统不提供最大电流-或任何电流)

    我建议您检查Q1的栅极输出和漏电情况。
    我还建议您将新的UCC2.8019万器件安装到电路中。

    此致
    Colin
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的博斯亨:

    在这个错误之后,我决定制作PCB,然后我将进行进一步的处理。 所以PCB正在进行中,我将在本周内得到。

    此致,

    Dipenkumar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的Colin:

    我将执行我的PCB,我将执行您的建议。 谢谢你

    此致,

    Dipenkumar
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Dipenkumar

    好的-这很有意义-请告诉我们您的发展情况。

    此致
    Colin