This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS6.5132万:电流容量

Guru**** 2763595 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/577210/tps65132-current-capability

部件号:TPS6.5132万

您好,

我们收到了客户关于TPS6.5132万的问题。
请帮帮我们。

[问题]
当输出电流过电流时,将启用哪种保护?
输出电流是否限制为电流容量或关闭开关?
它们需要暂时通过电流能力输出。 所以他们对设备的行为有了了解。

此致,
Tateo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Tateo您好!

    该设备监测通过SYNC FET的PMOS (HS)的电流。 如果达到电流限制,则升压将停止切换。
    他们需要多少输出电流,以及需要多长时间? 这用于什么终端应用程序?

    谢谢你。
    此致。
    Ilona
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复。 他们的情况如下。

     器件:TPS6.5132万W (平板电脑模式)
     VIN=3.3V
     VNEG=-5.4V
     Ineg=-100mA
     周期=小于1毫秒

    它们只能使用QFN封装。 因此,他们必须选择TPS6.5132万W。

    此致,
    Tateo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Tateo您好!

    在大多数情况下,VNEG上的正常负载是多少? VNEG上的负载是否在启动期间或之后达到100 mA?
    VPOS和IPOS的价值也是什么?

    此致,
    Diaara
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复。
    一旦我与我们的客户确认,我将立即与您联系。

    此致,
    Tateo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Tateo您好!

    此问题是否已解决?

    此致,
    布里吉特
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉耽误你的时间。 此问题已解决。 如果Vneg上升和下降时间未满足其要求,可能会出现浪涌电流。
    我建议添加Vneg输出电容器10uF*2U。 他们应满足要求。

    如果我们需要您的帮助,我将与您联系。

    此致,
    Tateo