This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76PL455EVM:开始过热

Guru**** 2378640 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/576659/bq76pl455evm-began-overheating

部件号:BQ76PL455EVM

您好,  

我们有2个BQ76PL455EVM。 第一个开始过热,我们立即将其断开,在部件下方,我们可以看到电阻器1-5消失。 在第二块板上,12号指示灯自动亮起,通道10-16丢失校准,电压不稳定。  

如果您向我发送某种类型 的ID号,我们是否可以将其发送并让其签出以进行维修?

谢谢!

Noel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Noel,

    100 % 不确定我们是否对EVM进行维修,但您可以考虑联系客户支持。 更多信息可在该页面找到: www.ti.com/.../faq-returns-and-refunds.page

    您能告诉我更多有关您的设置以及您在主板开始过热时所做的事情吗? 2号主板是否有任何损坏? 要使LED亮起,必须打开MOSFET。 这意味着MCU启动并打开EQ12,或者可能通过MOSFET寄生电容进行dv/dt耦合打开FET。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这是我们第三次使用电路板,它在15秒和4个月内连接。 电路板未烧坏,但下面的电阻器12-16已消失。
    2号板工作了大约一个月,LED指示灯自行亮起,然后通道11-16被取消校准。 我们买了第三个,这个没有问题。 因为它们没有燃烧,我们认为它可能是可以修复的。 请告诉我。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Noah:

    您是否可以确认将Cell 15连接短接到Cell 16连接,如  设计注意事项应用说明(可在此处找到:http://www.ti.com/lit/an/slua791/slua791.pdf)?)图3中所示

    1号板损坏时,您在哪里平衡电池或充电? 还是在热插拔事件期间?

    同样,您能否描述  通道12 LED开启时2号板的状况? 如果是不分,我假设您的意思是,细胞的准确度现在很差。 您能否验证这些针脚的低通滤波器组件是否未损坏?  

    如果可以,我想帮助您了解这些问题的原因,以便您不会遇到第三板问题。

     就修复问题而言,我能提供的最大帮助是我之前发布的链接,很遗憾。 如果我们确实有EVM的退货政策,我不知道。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的,我们目前还没有16秒。 我们以16个加入了15个。
    当主板损坏时,它处于热插拔事件中。
    从通道10--16,读数较差,0.5 v aprox。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Noel,

     您能否确认 BAT15对 EVM接头上的BAT16S和BAT16短路? BAT16是顶部引脚产生功率的位置,BAT16S是电压感应引脚。 如果两者 不是相互关联的,就会发生类似这样的奇怪的事情。

    您是否检查 过通道10-16上的电阻器是否有任何损坏?

    编辑:是否还可以提供一个单元连接图? 有时会遗漏一些小东西,从而导致大问题。 我只是想检查所有的基础。