This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/BQ2.7532万-G1:BQ2.7532万-G1

Guru**** 2398695 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/575472/ccs-bq27532-g1-bq27532-g1

部件号:BQ2.7532万-G1

工具/软件:Code Composer Studio

BQ2.7532万:重启后SoC错误。

各位同事,你好。

 学习周期结束后,我的主板上有BQ2.7532万。

在充电和放电模式下都能正常工作,但是...

重新启动后,它始终显示SoC = 99 % 实际充电水平下降。

可能是什么问题?

充满电后(即充电电流为0),它再次正常工作。

您是否在您的主板上观察到此类行为?

提前感谢您的参与。

亚历山大。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    您能否上传您的日志文件以便我可以检查它?
    谢谢。

    此致,
    Sammi.
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Sammi。

    我们没有日志文件。
    我们的设备是自主的-它不在工作模式下连接到PC。
    我在调试模式下观察到的所有描述的行为(我只是在CCS的适当窗口中观察变量),或者在我们的移动应用程序上获得它的状态,包括电池电量(通过蓝牙,作为我们设备活动的一部分)。

    谢谢你。
    亚历山大。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Hellp Alexander,

    您能否确保您的自学周期正确? 您是否设定了正确的CHEMID?
    由于我看不到日志文件,我猜您的自学周期可能有问题。 在自学周期后,您需要检查Ra和Qmax,一些注册状态,如VOK,RUP - dis,QEN等。如果您有原始学习日志文件,也可以发送给我。
    谢谢。

    此致,
    Sammi.
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    早上好,Sammi。

    1.我确实使用正确的数据执行了正确的学习周期,因此我的评估通常效果很好。

    2.重新启动时会出现该问题(例如电池电量耗尽,我们的设备已关机,我们已连接外部电源开始充电)。

    在这种情况下,SoC值为99 %。 它一直到充电结束(即充电电流为0 mA)。

    3.我 已经解释过,这种情况是预料之中的,导致燃油表在电源循环后失去参考。

    我尝试使用 OCV_CMD (0x000C)和OP配置寄存器,但结果没有效果,比什么都好,但与现实相差甚远。

    4.某些TI工程师通过电池完全放电后的非松弛性来解释此类行为。

    这是另一个问题-我们无法控制最终用户的操作。

    如果他/她将我们的设备的电池完全放电(强烈建议不要这样做),那么我不能要求他/她至少在设备上放松几个小时,或者让设备充电直至充满电(约2.5 - 3小时)。

    如果您能提供一些解决方法,我将非常感谢您的帮助。

    提前感谢您的参与。

    亚历山大。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Alexander,

    很抱歉回复太晚。

    OCV将在放松模式下更新,我们在进行自我学习时需要获取OCV读数,在客户应用中,无法保证进入放松模式。 那么,您是否确定在自我学习周期中,您获得了正确的OCV? 查看处于控制状态的OCV_CMD位。
    另一个问题我想与您再次确认,您的意思是在为蓄电池充电时,SOC将保持99 % 状态,直至充电至100 % ? 它是否有跌落或跳跃?
    谢谢。

    此致,
    Sammi.
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Sammi。

    此问题已移至下一个点。
    TI相关团队的一位同事向我解释说,此类行为是在电源循环后预定义的。
    因此,一个选项是使用另一个燃油表(如果有合适的情况,则使用TI的或来自另一个供应商的燃油表)。

    感谢您的参与。
    此致。
    亚历山大。