This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ7.6925万:如何处理未使用的警报PIN?

Guru**** 2465090 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/575068/bq76925-what-do-i-do-with-unused-alert-pin

部件号:BQ7.6925万

我不打算使用此部件的关机功能或过电流功能。 我是否可以让警报PIN保持浮动,或者是否应该将其与VSS绑定?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果未使用过度警示功能,则警示 引脚可用于唤醒引脚。 否则,通常可以将报警引脚向上拉至LDO。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我应该使用上拉电阻器,还是可以直接将其连接到3V3?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    警报是一个输出,不应直接与3V3关联。 10k电阻器可能是典型的3.3k或更大的电阻器应正常。