主题中讨论的其他部件:BQSTUDIO
工具/软件:Linux
您好,
在我的设计中,我们使用1万mAh电池。
我希望相应地更改Battery charge (电池充电)\discharge (放电)参数。
但读取寄存器时,我会得到以下值:
电压–4211
标称可用容量–1138
全部可用容量–1138
剩余容量–1100
充满电容量–1100
平均功率–1200
寄存器设置:
未密封–00 00 80
cfgupdate–00 13 00
block_data_control–61 00
数据块类–3E 52
数据块3f 00
block_data_check-sum–60
design capacity_loc - 4a
soft_reset–00 42 00
SEAL_DATA–00 20 00
AM设置设计容量为0x2710 (1万mAh)根据数据表,我尝试读取标称可用容量,但获得1138值。所以我的问题是设计容量值和标称可用容量不相等,需要进行任何转换才能使其相等?
此致,
Naveen