This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMZ2.1701万:V2故障

Guru**** 2771175 points

Other Parts Discussed in Thread: DRV8303

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/575910/lmz21701-failure-v2

部件号:LMZ2.1701万
主题中讨论的其他部件:CSD1.854万Q5BDRV8303LM4.6002万

您好,

我们遇到的问题与此帖子中描述的问题类似: https://e2e.ti.com/support/power_management/simple_switcher/f/858/t/52.846万

系统说明:

48V系统电压(输入保护,浪涌,EMI滤波)

BLDC电机控制,带 DRV8303 + CSD1.854万Q5B (半桥)+ AD8210 (电流测量,20mOhm)

LM4.6002万 48V系统电压至12V

LMZ2.1701万 12V至5V (用于UC [第三方3V3,1V8转换器],电流测量AD8210)

6层印刷电路板

底部:  

中4:    (48V系统)

中3:    (IO信号)

中间2:    (IO和电源)

中1:    (地面)

顶部:    (Vos曲线,地面平面)

遇到的问题:

只要禁用电机上的PWM,LMZ2.1701万工作正常(纹波正常,输出负载符合规定)

在电机上启用PWM后(电机处于停止状态,所有相位上的PWM相同)-->~15分钟后LMZ2.1701万输出短路

已尝试(未成功):

-将回电阻降低系数10

-增加输出电容(直流偏置)

-在Vos引脚(顶部)上增加小电容(100nF)

-切断输出5V迹线以跟踪降噪耦合

—外部12V电源

以及上述各项的各种组合

其他信息:

我们有相同PCB的1.0 版本,其中"Mid 4"层在  LMZ2.1701万 (48V系统电压更远)下方有5V电压(在平面上),该版本可以运行,没有描述问题。

 LMZ2.1701万对噪音的敏感度如何?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Dimce,  

    控制回路跟踪(反馈和输出感应)容易受到噪音的影响。 如果在这些节点附近有高压开关电路,可能会影响控制回路。

    您尝试的所有方法似乎都适用于降噪,但大型48V平面仍在IC下方。 我不知道PCB板堆叠中的大48V平面的接近程度是否仍然导致敏感节点的电容耦合过多。  电机是否从48V平面上运行,从而直接在调节器下方产生高频噪音?  调节器附近的布局更改是否有任何原因(例如,将48V平面直接布置在IC下方)?  

    我认为将故障部件提交给TI进行分析是有意义的。

    此致,  

    Denislav

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Denislav,

    是,电机正在48V电源上运行。 您对电容耦合的解释听起来似乎合理。 我们只是对噪音敏感度感到惊讶,我想人们更会期待控制回路不稳定,或者在5V上引入噪音,但不会因为部件损坏而产生噪音。

    由于担心当前的平面转移和布局简化,因此执行了调节器下方的布局更改。

    我可以为您提供一些故障部件和同一批的工作部件。 只需告诉我要将它们发送到哪里。

    此致,

    Dimce

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    您对此有任何更新吗?

    谢谢,此致,
    Dimce
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Dimce,

    很抱歉,我的沟通中断了。 我很快就会给您发送一个地址。  

    此致,
    Akshay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Dimce,

    很抱歉耽误你的时间,

    请将FA请求发送至:

    德州仪器(TI)

    Tatten:Tara Jamali

    2900半导体驱动器

    Santa Clara,CA 9.5051万

    请填写此表格并随附在您的货件中。 e2e.ti.com/.../5658.Customer-Information-Form-_2800_Rev--L_2900_.doc</s>2800 2900

    谢谢!

    安斯顿

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好,

    感谢您提供更多信息和跟进。

    我会在接下来的几天内将样本发送给您。

    此致,

     Dimce