This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UC3879:相移全桥转换器

Guru**** 2538955 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC3895

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/573914/uc3879-phase-shifted-full-bridge-converter

部件号:UC3879
主题中讨论的其他部件:UCC3895UCC2.895万

尊敬的各位:

我正在使用UC 3879将全桥转换器重新设计为相移全桥转换器。

我有一个串联电容器与变压器的初级电容器。 和MOSFET上的缓冲器。\

这两个组件对ZVS行为有何影响,此应用是否需要串联电容器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    对于相移全桥,由于它是零电压切换,您不需要缓冲器。 如果您正在进行电压模式控制,您仍需要串联电容器来阻止直流电压,它不会影响ZVS。

    此致,
    宝盛
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的孙先生

    我能够在小负载电流下在领先的腿部实现ZVS,但当电流增加时,VDS中开始出现振荡行为
    请在下面查找设计详细信息

    MOSFET:IXFN38N100Q2 Coss=950pF

    l_变压器漏电=11.3uH

    变流器磁化=17.793mH

    输出电压= 24V

    输出=2.5千瓦

    VIN_NOMINAL = 600V直流

    已拆下缓冲器,但响应不变。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,HARIKRISHNAN,

    我正在处理这个问题,很快就会回复给您。

    此致,

    宝盛

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,HARIKRISHNAN,

    您能否显示一些VDS波形? 您是否尝试调节控制回路?

    此致,

    宝盛

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    亲爱的博斯亨

    请查找波形

    1)低输出电流ZVS可见

    2)高输出电流VDS正在振荡

    谢谢你

    HARIKRISHNAN

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    HARIKRISHNAN,您好!

    请尝试缩短死锁时间。

     谐振电感器的值是多少?

    此致,

    宝盛

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    L共 振=11.2uH

    未添加垫片电感器,仅使用变压器的泄漏电感

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的博斯亨:

    我已经添加了一个10uH电感,与变压器的初级电感串联,并检查了波形
    现在电感为11.2uH泄漏加上10uH电感
    即使落后腿不会进入ZVS,请告诉我需要做的任何其他更正

    HARIKRISHNAN
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Harikrishnan,您好!

    我已请一位专家来研究这一问题,他很快会提供帮助。

    此致,
    宝盛
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的博斯亨:

    经过一些数学计算后,我得出结论认为,在我目前的情况下,可供落后的一段进入ZVS的能量是不够的

    请看看我所面对的困难

    延迟不会进入ZVS,但打开后栅电压会降至零,为什么?

    你能不能建议一些东西

    HARIKRISHNAN T

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    HARIKRISHNAN,您好!

    浮故障似乎是由功率MOSFET电源中的杂散电感器引起的。 必须尽可能最小化转流和转流回路路径(PWM输出/驱动器,功率MOSFET和旁路电容器),以将杂散电感保持在最低水平。 在这些回路中,高di/dt在转和转接瞬态瞬态期间两种情况下建立,在驱动器件的输出引脚和功率MOSFET的栅极上感应到显著的电压瞬态。

    谢谢
    Oliver

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的Oliver:

    感谢您的回复

    我在UC3525 (全桥控制器)上做了同样的实验(相同的MOSFET和电源元件),波形流畅,没有任何故障

    在PSFB中是否有任何具体原因?

    查看MOSFET完全打开后出现的故障

    HARIKRISHNAN T

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    HARIKRISHNAN,您好 !

    我认为这与控制 器的PCB布局和驱动能力有关,而不是与转换器的拓扑有关。 似乎故障发生在Miller Plateau (VDS下降),因此我们不能说当时MOSFET已完全打开。  

    谢谢
    Oliver

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Harikrishnan

    由于Miller电容效应,栅极电压几乎降至零。 在没有ZVS的情况下,MOSFET放电处的高dv/dt会部分释放器件的栅极/源电容。 您看到的是一种严重的'冷却器高原'。 如果您达到ZVS,则在打开MOSFET时,放电电压已为零,并且没有dv/dt来释放栅极/源电容。

    当系统处于满负载时,ZVS转换的速度更快。 在您的情况下,应尽量减少满载时的死机时间。

    UCC3895器件和更新的UCC2.895万器件提供了自适应延迟功能,因此延迟会自动修改,以考虑到最佳停机时间随负载电流变化的方式。

    此致

    Colin  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Colin先生

    在缩短了死时间后,我经历了前腿的交叉传导。

    我已在变压器中添加了20uH电感器,此问题已得到解决

    领先的一段目前正在进行全ZVS转换,而落后的部分ZVS则进行了转换,我的效率几乎比正常的全桥提高了3 %。 我得出的结论是,我的初级电流接近4A,不足以让落后的一段进入ZVS

    但是,30uH泄漏电感不是一种可接受的解决方案,因为漏电流中的振荡过高,我的设备在满载运行一段时间的情况下正在吹气。

    请在下面查找设计值

    输入600 VDC

    输出110V直流

    功率为2.5KW

    变压器磁化电感-17.793mH

    变压器泄漏电感-11.3uH

    Coss=950PF (25V时)

    变压器比率=34/9

    LOUT=230UH

    此致

    HARIKRISHNAN NAR

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Harikrishnan

    我很高兴看到您取得了一些进展-

    有几个因素可能导致过电流振荡  

    1/当变压器从惯性滑行中出来时,可能会出现过电压情况。 如UCC2.895万 (也是PSFB控制器)的图48所示,可通过添加一些二极管来固定-副本如下所示。

    2可能是由于印刷电路板布局问题,存在一些未夹紧的感应振铃

    3您的变压器的漏电感与其磁化电感成正比非常低。 这通常是一件好事,但也意味着变压器具有非常高的绕组间电容。 切换操作可通过此pri /秒电容驱动相当大的电流,从而导致电流感应信号振铃。  

    您是否可以张贴示意图,CS信号图和漏电压波形图。 如果您愿意,可以直接发送至colingillmor@ti.com -

    此致

    Colin