This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS6.5261万-1:减速值

Guru**** 2587365 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/576471/tps65261-1-decap-value

部件号:TPS6.5261万-1

您好,

我使用的是TPS6.5261万-1,数据表中提到 ,每个引脚PVIN1,PVIN2,PVIN3,VIN的输入端有10uF电容器。这是否意味着在每个输入引脚连接四个10UF减速器?或者如果我 将所有四个引脚连接在一起,则一个10UF电容器就足以进行操作?

我使用12伏电源作为输入电源。

关于TPS6.5261万-1器件的VDIV引脚,我还有一个疑问。此引脚的电压水平应该是多少?我正在将此引脚连接到12V电源,因此需要使用哪种电阻分压器?

谢谢

Ashutosh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nahar

    每个引脚PVIN1,PVIN2,PVIN3在板上需要一个10uf电容器;VIN引脚,1uf电容器正常。 (请参阅数据表11.2 布局示例)

    引脚VDIV加上复位引脚,它是一个复位电路;当VDIV引脚上的电压高于1.23V时,复位引脚将被拉高。如果您不使用此功能,请保持VDIV,复位引脚浮动。

    Jason Wang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Jason:

    如果我为PVIN1,PVIN2,PVIN3,VIN针使用1uF,10UF,22uF,47UF,该怎么办? 它是否会降低性能?

    谢谢
    Ashutosh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nahar  

    在我们的EVM中,对于PVIN1/2/3和VIN引脚,我们使用10 uf,可以接受一点降级。

    Jason Wang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好

    感谢您的回复。 我对重置还有一个疑问。

    它被称为"重置",即"漏极开路"电源故障输出信号。当VDIV引脚高于1.23V时,重置引脚将被拉高,但我想知道此重置是"活动高"还是"活动低"?

    如果是高电压信号,则我将VDIV引脚上的电压设置为小于1.23 伏,反之亦然。请告诉我我的理解是否正确。

    谢谢
    Ashutosh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Ashutosh,
    应将其重置为活动低电平。

    Jason Wang
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    如果我不想使用此IC中的重置功能,那么我需要对重置和VDIV引脚执行什么操作?
    我能将两者都保持打开吗?

    谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    复位销可能会出现问题;

    VDIV引脚浮动或连接至GND均正常。

    Jason