This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2.591万:是否可以在没有VIN的情况下为Enable供电?

Guru**** 2534500 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/572478/tps25910-can-enable-be-powered-with-no-vin

部件号:TPS2.591万

使用TPS2.591万 eFuse的应用将为EN引脚和FLT引脚(通过5K上拉)提供3.3V电压,而不对VIN施加电压。  

这是否可以接受? 设备是否损坏或严重泄漏。  

概括这是正常的,数据表提到当VIN高于1V时,FLT输出变为可操作。 那么FLT引脚在VIN通电时输出错误的状态(EN still = 3.3V)吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mark,您好!

    我要将此主题移到合适的论坛。

    此致,

    Aramis P. Alvarez

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Mark,您好!

    这是可接受的配置。 如果使用上拉电阻器,则不会影响功能。
    我将验证FLT引脚输出并更新您的信息。

    此致,
    Rakesh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mark,您好!

    即使EN高于V (EN)上升阈值(1.5V),FLT引脚输出仍可工作。 当VIN通电时,FLT输出将瞬时脉冲过低,如所附测试波形中所示。

    此致,

    Rakesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Rakesh,

    感谢您的快速回复。  

    关于EN输入的一个附加问题。  它的衬垫上是否有任何保护二极管,特别是VIN级二极管? 我最初的假设是VIN在关闭时会浮动,但如果它被拉至地电位或与地电位有一定距离,则EN引脚上的内部二极管可能会导电。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Mark,您好!

    从EN引脚到Vin引脚存在电阻二极管网络。 即使Vin接地,电阻器也会限制从EN引脚到Vin引脚路径中的电流供应能力,因此不会引起任何问题。

    此致,
    Rakesh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Mark,您好!

    您还有其他问题吗? 如果不是,我想关闭此线程。
    请告诉我们。

    此致,
    Rakesh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Rakesh,

    我认为我们在这个问题上是好的。  继续并关闭线程。