This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS9.2512万:PWM噪声

Guru**** 2468460 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/572579/tps92512-pwm-noise

部件号:TPS9.2512万

大家好!

我是论坛的新手,所以我希望我发布的所有信息都是正确的:-)

我正在使用TPS9.2512万驱动由6个冷白色LED ( CREE XP-G2 )组成的LED通道; 这就是原理图:一切都好,它工作正常,我能够通过PWM 8位@ 100Hz更改电流强度;

问题从这里开始,调暗LED时有很多噪音...我做错了什么? 也许某些组件很有价值?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Diego,

    您的意思是在PWM调光期间听到噪音吗? 如果是,这是一个常见的问题。 您可以参考此帖子,了解一些对您有用的见解。

    此致,

    彩色

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Clint:

    感谢您的回复。

    是的,我的意思是PWM调光时会听到噪音,即使我更改了PWM频率。 我将查看您的链接!

    谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Clint:

    因此,使用 较高的DCR更换电感器,较低的IRMS/Isat可以降低噪音?

    谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Diego,

    它可能是也可能不是。 电感器产生噪音的原因是,任何看似微小的差异都可能改变 它们相对于可听见噪音的行为方式。 如果这是您的噪音源,则只需尝试一些不同的电感器,直到您找到PWM调光频率不会发出嗡嗡声的电感器。

    此致,

    彩色

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Clint:

    这个问题还没有解决,那么改变电感器的值又怎么样呢?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Diego,

    更改电感器值可能会有所帮助。 但是我很好奇如果你尝试不同的诱导方法而没有任何帮助,是否会发生其他事情。 您是否在所有PWM占空比或仅在低占空比时都有噪音? 听到噪音时,您能否在PWM调光期间提供LED电流和PH电压波形? 您是否可以尝试增加输入电压或将LED堆栈电压降低一个或两个LED以查看其是否消失? 此部件喜欢在PWM调光时有大量的余量,以避免潜在的启动UVLO问题,我想知道您是否看到了这种情况。

    谢谢!

    彩色