This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ50.121万:检测值

Guru**** 2466670 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/574904/bq501210-rsense-value

部件号:BQ50.121万
主题中讨论的其他部件:BQ50.01万

您好,

我们已使用开发套件作为示例开发了PCB。 在开发套件中,连接到BQ50.01万并联放大器的Rsense电阻为15mOhm。

但是,在文档 BQ50.121万数据表(9.2 .2.2 部分)中,它建议使用20欧姆电阻器。

我们应该使用哪种价值?

此致,

LS84

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的LS84:

    最终,由您决定...
    确实如此

    -在BQ50.121万中,I_SENSE的范围为0...2.5V
    - BQ50.01万的增益固定@ 50 +/- 2 %

    现在如果使用太低的Rsense,精度会很差,但损失会很低;使用高的Rsense,viceversa精度会更好,但损失会很高...
    在以下情况下实现范围的最佳利用率(=最佳精度)

    Rsense x IMAX x 50 <= 2.5V

    这为您提供了可使用的最大Rsense ...
    根据应用的不同,Rsense的额定功率可能是一个问题($$和大小),因此您可以考虑使用较低的值...

    希望这有所帮助
    kr)
    Vincenzo
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的Vicenzo:

    非常感谢您的反馈。

    我们将进行计算并测试新值。

    此致,

    LS84