This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP8860-Q1:电流调光模式

Guru**** 2370470 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/576302/lp8860-q1-current-dimming-mode

部件号:LP8860-Q1

我从TFT供应商那里得到建议,在高温下降低背光的正向电流,以减少我们的软件应用团队观察到的伪影。

4通道配置。  每根线的额定电流最大为80mA  希望从65C时每串80mA降低到 85C时每串40mA。   TFT挠性电路上有一个10k NTC (NCP18XH103),但我可以轻松地将另一个热敏电阻添加到主电路或PCB电路。  ISET目前开放。

 

如果没有ISET,是否可以正确计算膝关节点和增益?  数据表对我来说不清楚'ITEMP'是一个斜坡后TSENSE块的斜率还是输出值。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dan,您好!

    LP8860有两个用于高温保护的选项,带外部NTC,LED电流限制和LED电流调光。

    如果可能,我们建议使用LED电流限制,而不是LED电流调光(请参阅数据表中的7.3 .9.3 部分)。 由于您只需设置温度限制,设备将根据需要自动设置或关闭,以防止设备达到这些限制,因此实施起来更简单。  

    对于LED电流调光,我附加了一个Excel表格计算器,它有助于定义R1/R2值并设置膝关节点和增益寄存器。 计算器上的电流值显示您的应用所需的近似限值(65C时为80mA,85C时为40mA)。

    要将LED电流调光与外部NTC传感器配合使用,您需要使用外部RISET来设置最大ILED电流,这将影响R1/R2值以及膝关节点/增益寄存器,因此我们无法在没有实际ISET和RISET值的情况下正确计算。 另请注意,必须启用EN_EXT_LED_CUR_CTRL才能使用外部 RISET电阻器设置ISET。  

    e2e.ti.com/.../LP8860_5F00_NTC_5F00_Calculator.xlsx

    希望这能有所帮助,

    Salome

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否有关于外部临时时间的建议?  我看到的唯一问题是最快的时间可能没有温度变化。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dan,您好!

    EXT_TEMP_Period[4:0]寄存器值,必须根据系统的散热性能选择,并且必须相应地进行优化。 但是您是正确的,设置最快时间可能不允许有足够的时间让温度降低,即使LED电流已降低,因此设置最快时间可能会导致在温度稳定之前LED电流变暗过多。 设置时间为32秒或更长更常见,以便在不必要的LED电流变暗之前降低温度。

    此致,

    Salome

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    什么是VBG参考?  带隙电压?

    TSENSE输入是否有内部上拉至VDD?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dan,您好!

    是的,VBG是频段间隙电压1.2V。

    没有从TSENSE引脚到VDD的内部上拉。

    最佳,

    Salome