This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SM7.2442万:不带面板模式组件的操作

Guru**** 2463330 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/573705/sm72442-operation-without-panel-mode-components

部件号:SM7.2442万

大家好,我正在设计一种应用,其中太阳能电池板电压将显著高于蓄电池电压,因此很少处于降压/升压互驱动状态(当SM7.2442万决定进入直通模式时)。 为了节省成本,我想省略面板模式组件,因为附加的优点对我的设计不太适用。

数据表和相关文档不涉及忽略面板模式组件的设计。 似乎ADC通道6可能被拉至5V,但不清楚。 这会将MPPT开始和退出阈值设置为0mA。 我假设的是,它从未进入面板模式?

或者可能有一些其他未记录的连接,例如拉拔引脚28 (PM) 高至5V。 或者,SM7.2442万将会识别出当它试图输入且电流为0时不存在的面板模式MOSFET。 但这似乎会浪费时间进出。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是否有办法要求支持人员作出回应?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    SM7.2442万系列是一种利基应用程序。 我认为应用工程师不会经常参加论坛,因为他们的帖子不多。 让我看看我是否可以追踪某人来回答您的问题...我可能在这里花了太多时间;-)。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    嗨,John,感谢您的参与! 在确认之前,我不愿意将我的设计发送到董事会
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我们已提醒支持人员。 如果您没有很快得到回复,请告诉我。