This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 事由:LM5175 48V输出

Guru**** 2394305 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5175EVM, LM5175

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/579779/re-lm5175-48v-output

线程中讨论的其他部件:LM5175EVMCSD1.9533万Q5ALM5175

您好,

我或多或少有同样的问题。

我购买了LM5175EVM评估板并更改了一些组件以满足我的要求:

VIN=9,6-15V。 输出电压=48V。 Iout = 1A。

Q3,Q4:CSD1.9533万Q5A 100V-13A

D1:用D2替代,D2中无。

L=47uH。

cout:2*68uF +3.3uF。

R2=0.05欧姆

以及FB,COMP和斜坡组件中的其他一些变化。

在多次启动后,LM5175出现了故障。 它没有Vcc电压,SW1-boot1和SW-boot2之间的电阻非常不同(2MegaOhm至140Ohm)。 此外,Vcc与地面之间的电阻几乎是无限的。

D4和D5二极管未损坏,而且EN/UVLO的电阻分配器正常,VIN中的电压正常。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Asier,

    我认为您看到的问题在本文档中有所描述:

    控制DC/DC转换器中的开关节点振铃 

    我认为CBOOT1和CBOOT2上的齐纳夹(~8.2V)应该有助于实现这一点。

    此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Vijay,

    我在boot1-SW1和boot2-SW2之间添加了这些zeners,这是R14和R27中的一个2k电阻器,它开始工作。 但是当我打开主板3次时,它就停止工作了。 现在,CBOOT2和GND之间存在短路。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Asier,

    我想我需要看看这个原理图。 您在放置齐板后是否更换了LM5175 IC。

    此致,
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Vijay

    原理图是LM5175EVM评估板,它做了一些更改,当IC损坏时,我进行了更改。 我还在boot1-2和SW1-2之间添加了2个zeners。

    VIN=9,6-15V。 输出电压=48V。 Iout = 1A。

    Q3,Q4: CSD1.9533万Q5A 100V-13A

    D1:用D2替代,D2中无。

    L=47uH。

    cout:2*68uF +3.3uF。

    R2=0.05欧姆

    以及FB,COMP和斜坡组件中的其他一些变化。

    非常感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Asier,

    我使用了LM5175产品网页上的快速启动计算器Excel表。 我建议您使用它来修改组件值。 特别是指向10uH电感器,180/220 pF斜率电容器等
    此外,它还具有9V最小VIN或6V的电压。

    除此之外,我建议使用与VOSNS串联的2k (欧姆)电阻器。

    通常,较低的QRR FET会降低SW节点上的振铃。 这可能有助于在第3季度/第4季度使用较低的QRR FET。

    希望这有所帮助。

    此致