This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS799-Q1:TPS799-Q1意外输出(EN下限)

Guru**** 2510095 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS799-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/574807/tps799-q1-tps799-q1-unexpected-output-in-en-low

部件号:TPS799-Q1

我想确认TPS799-Q1 EN LOW中出现意外输出的原因。

我附上了波形。

条件是VIN = 3.3V,EN = 2.7V,输入电容器4.7uF和输出电容器2.2uF。

EN LOW的输出电压约为0.5V。

当输入电压为2.7V时,没有输出电压。

原因是什么?

是否正常工作?

此致,

Atsushi Yamauchi  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Atsushi,

    您能否分享什么是信道1信号? 当通道1启动时,通道4 (LDO输出电压)上似乎存在干扰。 LDO的输出是否存在偏差? 一种检查方法是将LDO与负载隔离。

    非常恭敬,
    Ryan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的Ryan-San:

    我已经确认了。

    通道1是客户系统电源的波形。 因此,这不会直接影响TPS7.9918万-Q1。  

    TPS7.9918万-Q1从其他DCDC转换器获得电源。

    而且对产出没有任何偏见。 输出将保持与负载隔离。

    请告诉我此事。

    此致,

    Atsushi Yamauchi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Atsushi-san,

    我无法重现您的问题。 如果没有进一步的数据,我只能建议您再次检查偏置输出的最可能来源,即负载处的泄漏路径。

    非常恭敬,
    Ryan