This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] bq20z80-V110:从V102版本迁移到110

Guru**** 2394305 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ20Z80, BQ20Z80-V102, BQEVSW, BQ40Z50-R1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/571989/bq20z80-v110-moving-from-version-v102-to-110

部件号:bq20z80-V110
线程中讨论的其他部件:bq20z80bq20z80-V102BQEVSWBQ40Z50-R1

您好,

几年前,我使用bq20z80开发了电池测试系统。 我的客户仍在使用它,但在更换故障BQ20z80EVM板时遇到问题。 我正在研究是否可能将bq20z80-V102替换为V110。 我的客户已经尝试过,并表示系统无法正常工作。 充电和测量充电电流的正常过程不会发生。 我怀疑V102和V100之间的参数更改可能导致此问题,但我没有足够的经验来解决此问题。 我不能肯定的是,这一变化可能还会带来另一个问题。

此外,该软件(bqEVSW)不支持V110 (使用0.9 ................................................................24)。 我们使用它将一组所需的参数下载到板上,并用于电流和电压校准。  是否有办法解决?

我们将感谢您提供任何反馈。

谢谢

杰瑞

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Jerry:
    遗憾的是,我们没有跟踪bq20z80量规V102 - V110之间变化的应用报告,因为不建议将其用于新设计,因此建议选择bq40Z50-R1等新器件
    最佳,
    Haidar
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢Haidar。 我发现了2011年的一个日志文件,该日志文件是在某天使用我们的系统创建的,表明bqEVSW版本0.9 .................52用于访问运行V110的芯片。 要获取此版本的软件,我需要执行什么操作?

    [标题]
    BQ EVSW版本= 0.9 .................52
    devicename = bq20z80 v 1.10
    时间= 2011年8月10日下午2:50:41

    谢谢
    杰瑞