This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RTOS/BQ2.7621万-G1:将bq2.7621万与CC26xx SDK一起使用

Guru**** 2463330 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2640

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/576996/rtos-bq27621-g1-using-bq27621-with-cc26xx-sdk

部件号:BQ2.7621万-G1
主题中讨论的其他部件:CC2640

工具/软件:TI-RTOS

我正在使用具有 板载bq2.7621万的CC2640 SDK启动项目。  当我阅读数据表和参考时,我与"控制和扩展"命令感到困惑。

是否有适用于SimpleLink平台的驱动程序可供我检查。

目前我正在使用中间件I2C命令读取2个字节:

SensorI2C_readReg (0x04,(uint8_t *)&rBuf,2);

在这种情况下,我只使用单字节命令(地址)来读取,它似乎起作用。

但当我尝试从device_type读取时(应为 0x0621)

uINT8_t wBuf[4]={0,1,0,1];

SensorI2C_writeRead (wBuf,4,rBuf,2);

它不能恢复正确,完全为零

感谢您的建议

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Dilbert,下周应该有人回复您。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    此应用手册包含以下示例: www.ti.com/.../slua801.pdf
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我遵循了文档“bq2.7621万-G1技术参考”中的3.1 “数据存储器参数更新示例”一章。

    在回写校验和过程中,设备在步骤11中没有响应。

    当我在步骤7读取旧校验和之前设置断点时,我注意到了这一点。

    然后问题就消失了,正常工作。  

    所以,我在读取校验和之前额外加了一个500毫秒的延迟,现在它正在“工作”