This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z50-R1:BQ40Z50-R1

Guru**** 2465890 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z50-R1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/571736/bq40z50-r1-bq40z50-r1

部件号:BQ40Z50-R1

我们设计了一个具有 bq40z50-R1的自定义板,仅适用于两节电池。  

开始测试原型板,但无法启动量规。

EVM的相同过程运行正常,但我们最初必须连接三节电池,才能将配置更改为两节电池。

在我们的自定义设计中,我们没有包含更改为三个单元格的选项。

1.是否必须更改为三芯配置才能启动仪表?

2.请您提供指导,我们如何在连接两个电池的情况下启动量表?

3.另外,在我们的定制设计中,现有引脚通过1.2K的封装电阻永久连接,与EVM中的相同。 此配置是否正常?

谢谢!

此致,

Mario

T

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Mario:

    如果您可以分享您的PCB原理图,那将很有帮助。 您应该能够 在pack+和pack-之间施加大于2.45V的电压,以唤醒量表并将串联电池的数量更改为2个电池 (b'01)。 您是否将VC2,VC3和VC4连接在一起? 另外,BAT也应通过 肖特基二极管连接到VC2。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Damian,

    我认为您的上述所有建议都包含在电路中。 我可以将仪表示意图发送给您。 您是否有要发送的电子邮件?

    EVM出现了同样的问题,只有在将配置更改为3节电池(连接2节电池)并更改为2节电池时,我们才能够修复该问题。

    我们在设计中未包括配置为3个单元的选项。 我们可能会更改生产版本并包括此选项。

    我们的原型板很少,并且害怕强行写入仪表并损坏仪表。

    谢谢!
    此致,
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Mario:

    我查看了您的原理图,它看起来与EVM非常相似。 它看起来不像在bq40z50-R1上使用引脚16,因此最好将其直接连接到VSS或保持其浮动(NC),但必须在DA配置寄存器中将NR位设置为1。 引脚17 /DISP应该是浮动的,因为您没有使用LED显示功能。

    连接2S电池后,您能否与仪表通信? 您害怕强迫写入并破坏它的意思是什么? 如果您可以与连接了2S单元的仪表进行通信,则可以写入新配置,并将DA配置寄存器从3S更改为2S,然后发送重置命令。 这不应导致仪表损坏。

    2S电池的蓄电池电压是多少? 奇怪的是,您必须配置3S才能将配置更改为2S,而不能仅从2S单元开始。 您是否还可以提供SREC?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    问题与自定义PCB上的I2C mux有关。 从3S切换到2S之前,无需3S连接。