This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 蓄电池管理系统(BMS)

Guru**** 2761035 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ76PL536A-Q1, BQ7718

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/576989/battery-management-system-bms

主题中讨论的其他部件:BQ76PL536A-Q1BQ76PL455A-Q1BQ7.7905万BQ7.692万BQ7718

您好,

希望拥有6并联和3系列电池锂离子电池监测器,EV/HEV集成电池监测器和带被动平衡的保护器的解决方案。 该项目将用于汽车电子自行车用途。 需要类似SH36.7004万 (Sino Wealth Microelectronic)的产品。 电池规格如下所示,单个电池规格为3.7V/2400maH。 所用电池的部件号为LGDBHE2.1865万

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    移至正确的论坛。
    此致,
    涉水
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Vinayak,

    此器件与我们发布的bq7.7905万非常相似,但如果您需要自动查询的功能,我建议您查看我们的bq76PL536A-Q1或bq76PL455A-Q1。

    您还可以了解具有集成硬件保护(如电流保护)的bq7.692万,该产品与上述PL设备不同。 要获得二级保护,您可以添加我们的bq7718器件来熔断保险丝。 从这些设备开始。

    谢谢

    米格尔
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     Miguel,您好!

    感谢您的回复。 我检查了BMS的所有数据表,但希望有一系列的确认,并且可以实现单元的并行连接。因为我的项目有两种条件。

    感谢您的回复和支持

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Vinayak,

    是的,这是可能的。 并行单元将增加电池组的容量,而串联将增加电池组的电压。 一般来说,我提到的设备只集中于串联的单元,而不是平行的单元,因为正如我所提到的,并行的单元会增加容量。

    谢谢

    米格尔
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Miguel,您好!
    我想使用部件号#BQ76PL536A-Q1。 有一种TI设计,即TIDA-0.0821万。 使用此功能,我可以构建6并联和3系列单元锂离子连接组合。 请推荐方框图。 此设备启用了级联功能,我无法在数据表中找到。
    在这种情况下,如果“系列”中有超过12个单元,那么我是否可以通过串联为6个单元将下一组单元连接到其他设备。 因此需要一个设备。 如果在并行配置中将单个单元相互连接,则一个设备应该正常。 如果单个电池之间没有并行连接,则每个电池组需要三个设备。 这是一个单元平衡设备。

    请备注。
    正在等待您的回复
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Vinayak,

    您可以使用1 PL536A执行3S6P。

    PL536A可支持3S至6S。

    例如,假设您有12S电池组。

    您可以堆叠3个PL536A。 每台设备可以有4个单元。

    您可以有2个PL536A,6个串联单元。

    您可以在数据表的图4中看到如何连接少于6个单元格。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Roger
    OK可使用PL536A图4中的电池连接信息