This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2115:D0/D1引脚处的内部上拉电阻器

Guru**** 2629015 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS2115

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/575846/tps2115-internal-pull-up-resistor-at-d0-d1-pin

部件号:TPS2115

大家好

 数据表P7中的终端功能表中有以下说明。
'每个引脚都有1 µA上拉电阻器。'

请告诉我上拉电阻的值?

此致,
Sho

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Sho,您好!

    1uA向上拉至内部VDD,VDD在IN1或IN2之间较高。 因此,有效阻抗将为(VIN1或VIN2)/1uA
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好Darwin-San,

    我的客户希望在D1/D0处放置下拉电阻 器,以便由MCU控制,而不 是在MCU电源关闭时输入Hi-Z。
    能否告诉我下拉电阻的推荐值?

    此致,
    Yaita

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Yaita,您好!

    您应该选择下拉电阻器,以便微型可以驱动Dx引脚和下拉电阻器。

    当微控制器没有电源,从而TPS2115也没有电源时,将没有电流流流过分压器,Dx上的电压将为0V。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好Darwin-San,

    感谢您的回复。
    我认为下拉电阻器需要小于700kΩ Ω,因为VIL为0.7V (最小值)。
    * 1uA (Dx引脚的内部电流源) x 700kΩ= 0.7V

    我的理解是否正确?
    在这种情况下,我假定TPS2115具有电源。

    此致,
    Yaita

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我可以有你的评论吗?
    如果您需要其他信息或有不清楚的地方,请告诉我。

    此致,
    Yaita

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果假设IC正在通电,则查看电气特性表,电流为5uA。 下拉设置应使其小于5uA电流时的VIL。 小于140k欧姆