This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/LM5161PWPBKEVM:LM5161PWPBKEVM

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5161PWPBKEVM, LM5161

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/575273/webench-tools-lm5161pwpbkevm-lm5161pwpbkevm

部件号:LM5161PWPBKEVM
在“线程: LM5161”中讨论的其他部件

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

LM5161PWPBKEVM评估板出现问题。 使用30V直流输入电压启动正常,但在瞬时60VDC输入电压下,设备在无负载和DCM模式下立即出现故障? 您是否有如何解决此启动问题的解释和建议? 此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Mathe,

    很遗憾,我无法理解您面临的问题...
    EVM经测试可达80V输入...您是否有波形可与我们共享?

    kr)
    Vincenzo
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Vincenzo,

    感谢您的回复。

    问题是评估板通过即时连接高输入电压(0至60VDC)而出现故障(出现故障)。 我通过添加NTC和输入电容器(470uF)解决了这个问题。 但我实际上发现,没有准备规格高达80V的评估报告是用于此目的的,并且数据表中没有提及任何信息/解决方案。 很遗憾,这让我们花了很多额外的时间!

    此致,

    马特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    虽然我不直接支持LM5161,但我有一个评论。  瞬间将输入电压热插入电路会导致瞬时电压高达输入电压的2倍。  因此,直接连接60 V电压,实际上可能会使设备承受较大的压力。  一般而言,这被视为常识。