This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PSFB:冲击变压器/FET共振频率

Guru**** 2455900 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/575905/psfb-impact-transformer-fet-resonance-frequency

主题中讨论的其他部件:UCC2.8951万-Q1

您好,

我正在为我的PSFB设计变压器。 我正在选择泄漏电感, 我想知道 共振频率的影响是什么?

我预计共振频率是在切换状态之间切换的过渡时间。

 我的谐振频率为2.5MHz -> 400ns。 因此,如果这是转换,并且切换速度为250kHz,则我只能使用0.8 (1 - 400ns/2000ns)。   这有点多。 我可以提高共振频率。 但是,我在最大电流的60 % 输入PSFB。 所以这也不是很有用。

这是否正确?

有什么建议可以解决这个问题? 下降开关频率 调整变压器转比。

谢谢!

编辑:我意识到我没有明确表示最大占空比= 50 %。 因此,0.8 的职责实际上是0.8 * 0.5。 = 0.4

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    如果共振频率为2.5MHz,则周期为400ns。 将开关节点从正输入轨切换至0V所需的时间为周期的1/2,因此为200ns。

    此外,谐振频率取决于泄漏电感和电路电容或开关节点电容,后者由桥中电源设备的输出电容Coss控制。

    在某些情况下,使用超级结MOSFET时,Coss是非线性的。 在较高的电压下,Coss值要低得多,因此,带节点电压的dv/dt比650V设备上的漏电压降至低于30V时更快。 因此,如果使用Coss的固定值,则过渡时间可能小于计算值。

    此外,如果在打开电源设备时,如果ZVS不完整,则当设备的电压在打开过程中显著降低时,效率影响可能会很小。

    注意在250kHz时,变压器设计需要更加密切地注意,以最大限度地减少核心损耗和铜损耗。 TI库中有几个关于磁性设计的章节可能很有用,请参见下面的链接。

    www.ti.com/.../login.shtml

    此致

    彼得

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Peter感谢您的回复!

    当然,这是一半的责任。  

    我知道 正向变压器的设计有哪些选择。 我不知道ZVS正向变压器的不同设计选择有何影响。 我没有找到任何好的文档,所有文档都没有那么详细。

    我希望您能回答我的一些问题:

    设计:1kW 375/350V,带全旅整流器。 PSFB变压器为PQ 40/40 N97, 控制 器C2000,具有平均电流控制。

    对于PSFB来说,250k的尺寸不是奇怪的值?

    -全桥中有4个Coss,其中2个短路。 因此,共振频率= 1 /(2*PI*sqrt(2*CSS +变压器)+LS)。 这是否正确?

    - LS中存储的能量需要大于ZVS的2*Coss +变压器 ?

    为什么没有提到传输率中较大的f LS的影响?

    -PSFB在正常操作中的正常占空比是多少。

    谢谢!

    编辑:另请注意:我喜欢2kw峰值功率。 热限制。  但我的印象是ZVS不是很适合峰值功率。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

     

    我在OOO呆了几天,很抱歉耽误了我的时间。

     

    250kHz比我们看到的许多应用都要高,通常为100kHz或更低。 这使基本开关组件保持在EMI标准开始的150kHz以下。 选择变压器绕组的电线尺寸/类型要容易一些,因为在100kHz与250Khaz之间,皮肤深度较大,因此交流电阻与直流电阻之间的平衡在100kHz与250kHz之间较小。 变压器的内核尺寸将降低至250kHz,这将为高密度应用带来优势。

     

    我们有一个模拟PSFB控制器,UCC2.8951万-Q1,它有计算LS (61)的公式,包括Coss。 数据表 http://www.ti.com/lit/ds/symlink/ucc2.8951万-q1.pdf中还有Mathcad计算器的链接

     

     

    正常操作期间的正常占空比将由功率级需要保持输出电压处于调节状态的最小输入电压确定,此操作点将设置最大占空比并为设计转动比。 随着Vin从最小输入值增加,占空比将降低。 占空比的变化将随输入电压范围而变化。

     

    此致

     

    彼得

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Peter,

    感谢您的回复