This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ5.102万:BQ5.102万 OVP状态

Guru**** 2813875 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/576758/bq51020-bq51020-ovp-condition

部件号:BQ5.102万

你(们)好

我想了解bq5.102万的OVP状况。

下面的注释位于 bq5.1221万的数据表中。 它是否 同样适用于bq5.102万?

- bq5.1221万

过压:0x04:VRECT目标不收敛(3)


(3)如果直冲引脚上的电压在64个错误数据包内未达到所需的值(通常为8 V)
在启动过程中(线圈耦合较弱),接收器发送EPT-OV,发射器将关闭。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这可通过查看RX中的V直流信号来查看。 电压将不会达到8伏,数据包之间的时间将保持在大约30毫秒。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    那么,您的意思是当直流电压低于8V时,可以发送EPT04?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    对于非收敛情况,这可能是目标电压高或目标电压低,要查找的关键是以30mS速率控制错误数据包。 正常速率为250ms。
    V直流目标电压将随输出电压和输出电流的设置而变化。 8V可以是目标电压,但其他电压也是可能的。