This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 直流/直流升压电磁阀电源,建议?

Guru**** 2368840 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/577137/dc-dc-step-up-for-powering-a-solenoid-suggestions

主题中讨论的其他部件:TPS6.1089万TPS6.1088万

尊敬的先生/女士

我想使用TI步进直流-直流电源为电磁线圈供电,并希望获得一些有关我的方法的建议。

我的应用程序是由电池驱动的应用程序。  

我的电源是锂聚合物电池,额定电压为4.2V 2000mAh。  (8.4瓦)

电磁阀的额定电压为9V 1.3A。 (11.4瓦)

电磁阀需要200毫秒的短脉冲。

因此我需要从电池产生9V 1.3A电压。

但由于电磁阀只需要200ms的脉冲,我是否能够设计电路,这样我就不需要很高的输出电流器件? 可能是大电容器?

即使电磁阀的额定电压为9V 1.3A,如果我的答案是正确的,但由于200毫秒的脉冲,设备在9V时的电流消耗将非常小(在几毫安内)?

最佳方法是什么?

此致

DJ

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好
    您可以为此应用选择TPS6.1089万。锂聚合物电池的最小电压为3.3V~3V,因此如果VOUT=9且IOUT=1.3A,输入电流将达到3.9A电平。 使用TPS6.1089万不会过度设计。
    锂聚合物电池应该可以支持2C输出电流,对于2Ah电池为4A。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢,我会尝试制作Proto PCB。

    输出是否受到电容器尺寸的影响?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的。
    输出电容器将影响稳定性,脉动和负载瞬态性能。请按照数据表计算并选择合适的输出和补偿电阻器和电容器。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    好的,谢谢

    通常电感器与输入和输出串联,在这种直流-直流情况下不是这样?

    与外部MOSFET相比,集成开关的优点是什么?部件成本和主板尺寸是其中的一部分?

    是否有针对此DC-DC的在线模拟,以便我不使用过杀组件?

    禁用设备后,将输出输入电压,而不是步进电压。 这也意味着连接到直流-直流输出的我的设备仍会消耗一些电源,即使不是全电压。

    我正在考虑保留TPS2.7081万ADDCR等负载开关,但其额定电压最高为8V,这与我可以使用的内容相似。

    可调节开关频率对整体性能有何影响?

    是否可以将DC-DC设置为不会占用太多电流,从而导致输入电压降至系统的工作电压以下?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是否有任何与此卡类似但尺寸更大 的电源IC,以便我可以轻松焊接?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    另一个更大的部分是TPS6.1088万。 但我认为TPS6.1089万比TPS6.1088万更易于焊接。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我将尝试一下TPS6.1089万。

    我刚刚在网站上准备了一个模拟,模拟不允许我超过2A输出。  

    这样做是否有理由? 我有pdf attached.e2e.ti.com/.../webench_5F00_design_5F00_492.1425万_5F00_7_5F00_304135798.pdf</s>3.04135798亿

    谢谢你  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    因为当输出电流高于2A/Vo=9V时,峰值电感器电流(开关峰值电流)将高于峰值电流限值点,对于此器件为8A。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢

    但如果我连接的设备需要上述电流,会发生什么情况。

    是否会出现简单的压降?

    我已经订购了一些样品,我需要订购一个带有设计的Proto 2铺板,以便进行测试。

    谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我需要就H桥集成电路提出一些问题,在哪里可以最好地提出这些问题。

    是否可以在此处提问,因为此直流-直流将为该设备供电?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我将制作PCB。 我在仿真中进行了设计,并推荐了一些零部件。

    关于零部件选择

    如果我要将0201和0402全部更改为0603,请查看建议的部件

    并保留1206至1210的大盖。 例如,47uF输入为1206,输出为1210

    这样,我可以将零部件保持在最低限度

    一些抵抗者也是1206,这是否必要?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果电流高于限值,则输出电压将下降!!