This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS6.1176万:PWM最小调光

Guru**** 2635075 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/576368/tps61176-pwm-dimming-minimum

部件号:TPS6.1176万

您好,专家,

我看到TPS6.1176万数据表显示PWM输入范围为100Hz~22kHz,是否可以更改为60Hz? 是否有副作用? 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好,
    60Hz PWM调光是否工作? 谢谢!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Jerry。

    为确保TPS6.1176万正常工作,建议的PWM信号频率为100 Hz至22
    kHz,建议的PWM占空比为1至100 %。