This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ5.105万B:"低"充电电流精确度?

Guru**** 2553450 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/576502/bq51050b-low-charge-current-accuracy

部件号:BQ5.105万B

大家好!  

我正在将bq5.105万b设计成一种应用,因为它很难击败将Qi接收器+锂离子电池充电器集成到单个IC中的优势,而且价格非常实惠。 尽管如此,在对这些论坛进行一些研究时,我注意到一些人提到了"低"电流的问题。 我看到数据表中指定的最小充电电流为500mA。

我想我可能希望处于100-250mA范围内(当前基线是500mAh电池,它将提供1C充电速率@ 500mA,但如果可能,我想将其缩小至300mAh范围)。 使用这些范围内的零件时,我可能会看到哪些类型的问题? 我所见过的端接电流精度差是导致充电过度还是充电不足?

第二个愚蠢的问题——这个IC不需要电池电源来工作,对吗? 例如,如果我的电池由于UVLO/欠压保护而使其安全电路进入,bq5.105万b在Qi场存在时仍会通电,并能从这种情况中恢复电池?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    很抱歉回复太晚了,我试图找到更多信息,但运气不好。
    该问题与Kilim在低电流时的行为有关,它将失去准确性,并且在各个单元之间有很大的偏差。 结果是提前终止或不终止。 无终端条件可能会触发10小时安全计时器,从而导致故障关闭。
    我们建议将端接设置为大约50mA以避免上述问题。