This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] bq2.75万-V120:DFI编程后I2C线路保持低电平

Guru**** 2457760 points
Other Parts Discussed in Thread: BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/576977/bq27500-v120-i2c-lines-held-low-after-dfi-programming

部件号:bq2.75万-V120
主题中讨论的其他部件:BQSTUDIOBQ2.751万bq2.75万

您好,

在实施和运行 bq275xx (slua449f)的图8,9和10中所述的DFI编程流后, 电量监测计将SDA和SCL保持在较低水平。 没有报告I2C错误,并且在编程过程中每次检查ROM寄存器0x66时,它都是0。 此外,我还确保刷新了与量表(120)上运行的固件版本相匹配的DFI。

1)这是否意味着气表已被晃动? 如果是,是否有办法将其恢复到操作模式?

2)开发和测试DFI编程代码的推荐方法是什么? 我不想在修复缺陷时用砖砌多个仪表。

3)如果在DFI编程流程中的任何点发生错误,是否应将气体表保持在ROM模式,以便通过外部工具(例如EVSW)进行修复?

提前感谢您的帮助。

安德烈

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Andrei,

    下周有人应该回复您的帖子。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Andrei,

    我建议使用闪流方法对仪表进行编程。 这可能会更容易。 请参阅附带的文件夹(包含示例代码),以使用MSP430和闪存流格式对器件进行编程。 文件夹中有一个应用程序注释,用于描述该过程。 另外,ps检查文件夹中的自述文件。

    由于bq2.75万是一个非常旧的设备,因此bqstudio不支持它。我建议使用bq2.752万或bq2.751万。 但是,您可以使用0.27 文件夹中包含的TI_flashstream_installer_v提取闪流文件。

    e2e.ti.com/.../FlashStream028_5F00_bundle-_2800_3_2900_.zip</s>2900

    谢谢

    Onyx