This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ2.7542万-G1:使用已知电池时配置和校准仪表

Guru**** 2394355 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/576342/bq27542-g1-configuring-and-calibrating-the-gauge-when-using-a-known-battery

部件号:BQ2.7542万-G1

您好,

   我有一个使用bq2.7542万的设计,并且使用标准Panasonic 1.865万电池。  我在化学ID列表中找到了该单元格。  我还需要做什么来校准仪表?  我是否需要经历一个学习周期,因为它是一个通用单元?  我还需要采取哪些其他步骤。

   仪表连接到正在使用的MCU,因此需要从MCU将哪些参数加载到仪表中。  在使用MCU之前,将不会对仪表进行编程或校准。  如果我知道需要加载什么,我可以通过MCU来加载。

谢谢

Craig

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Craig:
    感谢您在设计中考虑TI器件,因此您需要首先设置电池参数并选择与您的电池相匹配的ChemID,然后再执行仪表校准和执行学习周期。 请参阅以下文档以了解其他Impedance Track设备,作为如何设置bq2.7542万电量监测的指南:
    www.ti.com/.../slua801.pdf (Gauge Communication host MCU)。
    2. www.ti.com/.../sluuah7b.pdf (检查"配置编程"第4节)。
    3. www.ti.com/.../slua640b.pdf (燃料表校准)。
    www.ti.com/.../slua597.pdf (成功学习周期)。

    此致,
    Haidar
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢!

    我没有可以从以前使用此类型的单元格执行此操作的用户那里下载的.dfi文件? 我不需要它非常准确。 我只需要它来匹配基本的电池参数。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您不需要DFI文件来设置关键电池参数(设计容量,设计能量,终止电压和锥率),MCU可以执行此操作,如文档2 (快速入门指南第4节)中所述。 然后,您可以通过MCU通过向量表发送标准命令来读取测量结果,如电压,SOC %,平均电流...等(您可以在bq2.7542万-G1 TRM中找到标准命令)。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢海德尔,

    我想对文件中提到的这4个参数进行编程。 但我不能这样做。 该文档提到了Gauge Studio,但我假设它已被Battery Management Studio取代。

    "寄存器"表单上列出的完全充电容量为只读。 我已在参数问答页面上设定了正确的容量,但在寄存器页面上没有更新。

    如何使用Battery Management Studio更新设计容量,设计能量,端接电压和锥形
    速率。


    谢谢

    Craig
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Graig,
    您是否确定您的仪表已打开密封?
    此致,
    Haidar
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的,它是未密封的。

    如果我在参数问答屏幕上从量表读取,我会看到标称设计容量设置为3350 mAh,这是我设置的。 但如果我返回“注册”屏幕,充满电的容量将显示为961 mAh。

    我可以单击961,它会显示一个对话框,但我不能更改它。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Craig:
    您可以使用gg文件提取配置量表。 您可以对您的chem id进行编程,修改提取的gg文件,然后重新编程到芯片上。 然后在提取golden文件之前运行一个学习周期。 您不需要参数Q和A即可成功配置量表。
    谢谢
    Onyx