This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ5.1052万B:BQ5.1052万B

Guru**** 2782445 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/577348/bq51052b-bq51052b

部件号:BQ5.1052万B

1:通过在25°时使用10K的NTC与B3977,您可以帮助我计算0至45°之间的电荷R1和R3值

2:最大充电电流300mA和30mA充电电流末端,使用数据公式计算R1820R和Rfod 192 R和Ros 2,4Kohm,正确吗?

非常感谢,致以诚挚的问候

Andrea Brambati

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    早上好,

    我要等一个安萨。

    非常感谢,致以诚挚的问候

    Andrea Brambati

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    1:通过在25°时使用10K的NTC与B3977,您能帮我计算0到45之间的电荷电压R1和R3的值--Bill J --我推荐R1200欧姆和R3152k欧姆。

    2:最大充电电流300mA和30mA的充电电流末端,使用数据公式计算R1820R和Rfod 192 R和Ros 2,4Kohm,正确吗?--Bill J -- R1+Rfod将充电电流设置为大约300mA,电荷电流的值是正确的。 但是FOD值为TBD,需要在设备上运行fod cal以设置Rfod和Ros
    请注意,30mA的充电结束时间可能过低。 电流越低,电荷末端的准确度也会降低。 50mA会更安全。