This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3643:温度寄存器的焊枪极性位的功能是什么?

Guru**** 2322020 points
Other Parts Discussed in Thread: LM3643
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/576948/lm3643-what-s-the-functions-of-torch-polarity-bit-of-temp-register

部件号:LM3643

大家好,团队

我正在学习LM3643闪存驱动程序。 但我对TEMP寄存器的焊枪极性位的功能有什么困惑? 请您帮忙解释一下?

非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好,团队
    请您提供一些意见?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    仅当手电筒/温度针脚配置为手电筒针脚时,手电筒极性位才相关。
    然后,如果此位设置为'0',当手电筒引脚被拉高时将启用手电筒模式,当手电筒引脚被拉低时将禁用手电筒模式。
    然后,如果此位设置为'1',则当手电筒引脚低电平时,将启用手电筒模式,当手电筒引脚拉高时,将禁用手电筒模式。
    只有在设备尚未启用时,才能更改手电筒引脚的极性(如寄存器表下面的注释所述)。

    我希望这一点能够澄清。

    此致,
    Angelos Tsiros
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    嗨,Tsiros
    我在LM3643 EVM中使用与焊枪引脚连接的电线对其进行了测试,并将电线接触到VIN垫和GND垫, 发现当手电筒极性位设置为'1'时,手电筒模式将在手电筒引脚低时启用,而在拉高时禁用。 但是在GND和VIN之间触碰电线20次以上后,LED不会再次打开。 然后我需要在PC软件中再次将其更改为手电筒模式,并再次设置手电筒极性位。 这样,它将再次发挥作用。
    您能否帮助解释为什么在GND和VIN之间更换焊枪针脚超过20次后需要重新设置?

    非常感谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    这种情况不应发生。 我怀疑在某个时候您在Vin处引入了一个足够低,足够宽的峰值,并且设备进入开机重置(所有寄存器都重置为其默认值)。 LM3643停止转动时,您可以读取所有寄存器,以验证我的怀疑。 您是否可以在火炬引脚处使用切换(相对干净)信号而不使用电线? 函数生成器可以做到这一点。

    此致,
    Angelos Tsiros
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    嗨,Tsiros
    当我今天再次测试时,函数发生器确实可以做到这一点。 Vin处的峰值较低,足够宽可能会导致此问题,但在读取寄存器时,寄存器保持相同。 可能IC在未知状态下工作。 不管怎样,这个问题已经结束了。
    谢谢。