This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ20Z95:EOL和EOS

Guru**** 2394295 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z50-R1, BQ40Z50

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/575875/bq20z95-eol-and-eos

部件号:BQ20Z95
主题中讨论的其他部件: BQ40Z50-R1BQ40Z50

您好,


我只是想了解BQ20Z95的生命周期和支持的结束时间是什么时候?

此致,

Nilesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Nilesh:

    很难说...通常在NRND阶段之后有12-18个月的时间,而在过时阶段之后...
    如果您当前正在购买零件,系统将自动通知您,否则向您出售该零件的授权分销商将...
    有关更多详情,请访问 www.ti.com/.../product_change_notification.page页面

    kr)
    Vincenzo
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Nilesh:

    当我们发布具有更好性能和/或改进功能的新一代设备时,我们通常会将设备转换为NRND。 对于此器件,您可以考虑采用bq40z50-R1进行新设计。 您会注意到,我们以前还发布了bq40z50,然后在发布bq40z50-R1时将其更改为NRND。 我们目前没有任何计划淘汰bq20z95,但我们不建议基于它开始新的设计。

    谢谢!

    特里
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢Vincenze/Terry。

    再问一个问题,BQ20Z95何时进入NRND阶段?


    此致,

    Nilesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我不确定-一位同事提到这是在2015年年中之前,但我目前没有更准确的日期。