This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS6.5251万问题(温度特性,负载调节,线路调节)

Guru**** 1831610 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/575928/questions-of-tps65251-temperature-characteristic-load-regulation-line-regulation

主题:TPS6.5251万中讨论的其他部件

我对TPS6.5251万有疑问。

问题1.

请告诉我TPS6.5251万的输出电压温度特性。

   示例)  _% Vout /℃

问题2.

在数据表 P.6 (负载调节-直流 ΔVout Ω/ΔIOUT Ω)中,

  这是否意味着输出电流为3A时,输出电压会被0.5 % 粉碎?

问题3.

在数据表 P.6 (线路调节-直流 ΔVout Ω/ΔVINB Ω)中,

这是否意味 着当电压从4.5V变为18V时,输出电压的0.5 % 会发生变化?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    1. 输出电压温度特性  由参考温度 精度和FB分压电阻器温度 精度决定。

    TPS6.5251万可 在 TJ =–40°C至125°C 且处于等角条件下提供1 % 参考精度。  

    对于2和3个问题。测试条件 如下:

    2.负载调节:

    当负载从10 % Vout,max变为90 % ,Iout,max时,Vout将 总0.5 % 改变。

    3.线路调节:

    在Iout = 1A下,当输入电压从4.5 变为18V时,输出电压将总更改0.5 %。

    此外  ,关于负载调节和线路调节,请参见第9页中的图9~14。  

    赵先生

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答。

    TPS6.5251万 可 在 TJ =–40°C至125°C 且处于等角条件下提供1 % 参考精度。  

    ⇒数据表第6页,反馈电压精度,

      TJ=25 :±1 %

      VIN= 4.5 至18V:±2 %

      数据表±了T Ü V 2 % , 当Tj为 –40°C至125°C时,1 % 参考精度是否正确 ?

    关于线路调节,

    “4.5V至18V” 是否为直流电的变化?

    (从4.5V切换至18V或在4.5V至18V之间切换)

    请告诉我“0.5 % of line regulation”与“±2 % of VFB (4.5V to 18V)之间的关系。

    贝斯尔的尊重

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,  

     1.很抱歉, 当VFB=+/-VFB-VFB-VB时,我忘记看到测试条件1 %。

     根据数据表, TPS6.5251万 只能 在   所有工艺 角条件下提供Vin=12V,Tj=25deg的1 % 参考精确度。

    当输入电压=4.5V至18V,TJ =–40°C至125°C时,在所有工艺 角,VFB的精确度 应为 +/- 2 %。

    2.“4.5 至18V”是指输入电压在4.5V至18V之间的变化,一般而言,在线路调节测试期间,我们将输入电压从4.5V至18V进行扫描,然后记录最大 输出电压的变化。

    3. "±VFB (4.5V至18V)的2 % "是指:在批量生产过程中,在大量IC中,与典型值(0.8V)相比,最大变异为+/- 2 %。

    "线路调节0.5 % "是指:当输入电压从4.5V降至18V时, 在某人的IC 测试中,最大增量(输出电压)/Vout为0.5 %。

    以图9为例,平均 输出电压=1.205V, 最大 增量输出电压=0.005V,因此线路调节= 0.005 / 1.205 = 0.415 %。

    BTW, 当进行负载调节时输出电压变化的原因:

    当输入电压从4.5V扫描到18V时,EA的直流增益将改变, 并且EA输入之间的错误电压 也会相应改变,因此会导致输出电压 改变。

    赵先生   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答。

    我的客户想知道输入电压为5~10.5V时输出电压的最差精度(非典型值)。

    您是否有  关于最差输出电压精确度的数据?

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    我已经检查过,线路调节参数 不能在ATE中进行测试,这意味着我们无法 测量批量生产中的MAX值,因此  EVM测试中只有典型值。

    谢谢。

    赵先生

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的回答。

    如果我们排除了多个IC之间的变异性(单个变异性),请告诉我输出电压变化(由于温度和Vin的影响)。

    我的客户想知道在IC启用后,通过温度和输入电压变化的输出电压变化。

    此致
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,TN

    我再次检查,未找到测试数据。

    当温度从-40C~125C变化时,变化主要来自参考变化, 我问设计师,参考模拟 变化约 为2~3mV,带隙电压为~1.2V,因此变化率为~0.25 %。

    因此  对于一个IC,当输入电压:4.5~18V,温度:-40C~125C时,输出电压总 变化约为0.5 % + 0.25 % = 0.75 %。  

    如果考虑到PCB上的寄生参数,则总 变异将 会稍大一些。 仅供参考。

    我的电子邮件: zhao-ma@ti.com

    如果您有进一步的问题,我们可以通过电子邮件进行讨论,然后我可以抄送给更多人。

    巴西,

    赵先生