This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS6.122万:添加负电荷泵至升压转换器?

Guru**** 2538930 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/577423/tps61220-add-negative-charge-pump-to-boost-converter

部件号:TPS6.122万
主题中讨论的其他部件: TPS6.117万

我想从USB VBUS (4 5.25 V)生成分离电源。  高于±4 V的任何电压都可以,但不超过±6 V (而且它们不需要完全对称)。  它需要从两个输出提供不超过20 mA的电流。  它需要能够完全关闭它,因此内部具有同步开关的芯片在关闭过程中打开将是好的(或具有FET的外部二极管串联将其关闭)。

我使用设计工具查找TPS6.122万,我想知道是否可以为其添加充电泵,以获得负电源,如本文所述:

但是  说:"为避免中断升压转换器的运行,最好不要给交换机节点加载太多。 一个很好的经验法则是确保充电泵的输出功率低于升压转换器输出功率的10 % 至20 %。"我希望它们保持不变。  这难道不可能吗?

类似这样的内容,在两个输出处显示相似的电流:

我尝试在TINA中模拟它:

但是模拟需要很长时间,这让我很怀疑,而瞬态模拟根本不显示电感器电流切换。

有什么建议?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    对于TPS6.122万 (将输出电压设置为5.5V),您应该可以在负输出处找到-4.8V电平。或者使用外部整流器转换器(如TPS6117F)来帮助改善负电压。

    对于您的模拟,请设置Cfly =1uF,并将多欧姆电阻与Cfly串联。您可以先尝试模拟正常升压转换器,如果模拟通过,则可以添加负电压电路。