This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS1H100-Q1:电流限制精度

Guru**** 2394295 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS1H100-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/575107/tps1h100-q1-current-limit-accuracy

部件号:TPS1H100-Q1

您好,

我们收到了客户关于TPS1H100-Q1的问题。
请帮帮我们。

[问题]
当外部电流限值小于500mA时,电流限值的精确度是多少?
我们的客户测量的电流限制值。 结果为360mA (Rcl=8.2k时)和280mA (Rcl=10k时)。 它是否合理?

此致,
Tateo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Tateo,您好!

    电阻器的容差是多少? 该公差也会计入电流限值精确度。

    另外,需要360mA电流限制的应用是什么? 我们不保证此电流限制的精度值,但我可以测试1个单位进行比较。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复。
    在小于500mA的情况下,您能否提供电流限制精度? 他们不需要担保。 他们想要估计电流限制的变化。

    他们将TPS1H100-Q1用于AM/FM和DAB天线。 电阻器的容差为1 %。

    此致,
    Tateo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tateo,

    请发送电子邮件至 h-kennedy@ti.com。我可以通过电子邮件向您提供数据。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Harry,

    我对使用电流限制小于500mA的TPS1H100有相同的问题。

    此致,

    Caleb

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Caleb,

    现在,只需发送电子邮件至h-kennedy@ti.com。 我们不保证限定电流限制值小于500mA,因此我们可以提供模拟值。