This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC3889:用于UCC3889控制器的TINA型号

Guru**** 2457760 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC3889, TINA-TI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/575157/ucc3889-tina-model-for-the-ucc3889-controller

部件号:UCC3889
主题中讨论的其他部件: TINA-TI

 是否有TINA型号可用于UCC3889?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Stephan,

    通常,如果任何器件都有型号,则该型号将列在TI网站产品文件夹中的“工具和软件”选项卡下。 如果没有列出,那么我们根本没有一个,或者出于某种原因不向公众提供。 我会问将来是否会有一个UCC3889的模式发展。

    此致,
    Ulrich
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Ulrich:

    非常感谢您的回复。

    您是否还能为我找到答案,未来是否会有车型?

    此致,

    Stephan。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Stephan,

    很抱歉,我的内部咨询未收到回复。 我将通过另一条路径再试一次。 我希望您能很快得到答复。

    此致,
    Ulrich
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ulrich和Stephan,

    遗憾的是,我们没有  针对此特定产品的PSpice或TINA-TI模型。

    TI的产品文件夹中列出了一个EVM和几个参考设计。