This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMZ1.4203万:100mV纹波和奇怪的瞬态响应

Guru**** 2538220 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/577429/lmz14203-100mv-ripple-and-strange-transient-response

部件号:LMZ1.4203万

我有一台LMZ1.4203万,其电路直接从数据表中取出。 两个差异是我的RFB电阻值较高(5.15V输出为12.3k/22k),而Ren分压器的值较低(8V为10k / 1.5k)。 本地输入电容为10µF X5R,输出为22µF X5R。

我正在观察输出上的120毫伏波纹,无负载,100毫伏,30毫安负载。 但奇怪的是:当我从无负载上升到30mA时,输出电压从大约5.2 上升到5.4 (带有增加的纹波)。 这是预料之中的吗?

我的目标负载为2A,一切看起来都正常,但在启动过程中,我预计低负载和5.5V的电压偏高。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Hendrik,  

    在轻负载下,调节中的纹波和凸起预计会更高。 当负载较低且零件处于DCM操作模式时,切换频率将降低,以最大限度地减少切换损耗并最大限度地提高转换效率。 权衡是输出波纹电压较高(因为频率较低)和调节中的波动。  

    您可以通过更改Ron电阻值并以更高的频率运行来优化此值。

    如果您需要进一步改进,LMZ1.4203万H (通常用于较高的输出电压,与LMZ1.4203万兼容的引脚对引脚)可能是更好的选择。 它还能在轻负载下为您节省切换损失,同时还能改善轻负载下的调节。  

    谢谢,  

    Denislav

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您提供此见解。 很高兴知道这是正常行为-我希望在数据表中的某处提到这一点。 使用56k Ron (而不是数据表中的100k)时,波纹稍低,电压增加也稍低。 我还更换了反馈分隔器,这样我就不会运行超过5.4V的输出

    非常感谢,

    HLI