This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/LM5141-Q1:LM5141充电问题

Guru**** 2465890 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5141

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/571918/webench-tools-lm5141-q1-lm5141-charge-problem

部件号:LM5141-Q1
在“线程:LM5141”中讨论的其他部件

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

您好,

我使用LM5141降压控制器进行12V输出和20V输入。 当输出上没有电荷时,电路工作正常。 但是当我给电阻器充电时,输出电压为0V。

电阻器充电= 3欧姆(不工作),电阻器充电= 30欧姆(不工作),

你有解释吗?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,尼科皮埃尔,

    您是否使用了您是否进行了自定义设计的EVM?
    在后一种情况下,很可能是电流感应线路上有噪音,使设备保护跳闸...
    请提交示意图和布局以进行检查...

    kr)
    Vincenzo
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Vincenzo,

    是的,我使用EVM。

    输入:

    • 20伏

    输出:

    • 12V - 5.8A

    现在,输出张力约为8伏(带电荷)。 但我需要12伏电压。  因此减少了4V。

    我的原理图:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    我发现您的输出只有陶瓷盖...

    这会对薪酬和系统性能产生重大影响...

    请参阅以下材料明细表:

    e2e.ti.com/.../webench_5F00_design_5F00_120.9005万_5F00_529_5F00_925933186.pdf</s>9.25933186亿

    kr)

    Vincenzo