This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC2.825万:使用UCC2.825万的降压转换器

Guru**** 2502545 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/574662/ucc28250-buck-converter-using-ucc28250

部件号:UCC2.825万

我需要制造一个1200V到300V的降压转换器
我必须使用UCC2.825万生成PWM,这是否可行?

阅读数据表,似乎没有应用电路 来控制非同步降压转换器(因为输出占空比< 50%)。 这可以通过将两个输出(如SG3525)并行来实现?


有人能帮我如何使用UCC2.825万控制非同步降压转换器吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Gu,

    我将尽快让应用工程师回答您的问题。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    顾根杰

    感谢您对UCC2.825万的关注。 正如Brian在上面提到的,我们已联系了该设备的应用工程团队,以便他们可以认真回答您的问题。

    同时,我还有一些问题要问您。 您是否已尝试运行此降压配置? 如果是,请分享结果。 我想你可以通过让OUTB保持打开并使用OUA控制高侧FET来运行非同步降压,但让我们等待专家工程师回复/确认。

    此外,您是否限制使用UCC2.825万? 或者,如果要更好地适应您的申请,我们是否可以建议使用不同的零件?

    此致,

    ——丹尼尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Daniel:

    感谢您的回复。我还没有尝试过UCC2.825万的降压转换器。问题是我们的SAP系统中只有UCC2.825万,需要很长时间才能允许使用新组件。
    我正在等待您的回复。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Chenjie,

    感谢您对UCC2.825万的关注。

    UCC2.825万通常用于双端拓扑,例如半桥,推挽式和全桥式,但它应具有足够的资源来支持非同步降压(PWM输出,集成错误放大器,OCP/OVP/OTP功能,死时可编程性等)。

    由于非同步降压只需要一个PWM输出,您只需像Daniel Said那样让其它PWM输出保持浮动。 您将需要一个外部栅极驱动器来实现降压的高侧FET。

    根据您选择的控制模式,可对斜坡/CS引脚进行编程,以进行正向输入(电压模式控制)操作或电流感应输入(电流模式控制)。

    请注意,切换频率是RT引脚编程的振荡器频率的一半。

    如果您有其他问题,请告诉我。

    此致,
    王新
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,王欣,

    感谢您的回复。
    在UCC2.825万数据表中,没有关于OUA和OUTB的最大占空比的信息。 这是否意味着A和B输出都具有100 % 的最大占空比?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    成克杰

    由于UCC2.825万通常用于双端拓扑,因此OUA和OUTB的最大占空值为50 % (减去死时间)。 由于您的工作电压约为300V/1200V,因此对于您的应用而言,它应该是相当充足的。

    此致,

    王新

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我的输入电压介于450V和1200V之间,这意味着该负载可能大于50 %。 我是否可以通过二极管'OR'连接两个输出以连接到100 % ?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    成克杰

    我不知道输入范围低至450V。 我仔细检查了数据表,根据(6),您似乎可以获得大于50 % 的占空比。  让我检查 一下此设备的定义 并回复给您。

    此外,二极管'OR'的含义是什么,以达到100 % ?  OUA和OUTB的打开时间之间存在间隙,  OR结果不 会连续。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我的意思是当输出和输出TB同时连接时,PWM范围将从0 100 % 调整,这是正确的吗? 见 www.edaboard.com/thread5.6183万.html
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    成克杰

    好的。 我明白了你现在的意思。 然后切换频率将等于振荡器频率。

    但我想提请  您注意一个潜在的问题。 UCC2.825万实施脉冲匹配机制,以便在CBC操作期间为两个PWM输出实现匹配脉冲,从而确保半桥转换器应用的分压器平衡。 有关详细信息,请参阅数据表的图44 (www.ti.com/.../ucc2.825万.pdf)

    如果您要或两个PWM输出。 在CBC操作期间(基本上相当于在CBC期间电压环路断开时的峰值电流模式控制),您将看到 下一个切换循环中的脉冲(OUTB)  将被强制匹配输出。  在大多数 情况下,它不会引起问题,但我想提请您注意 。

    我仍在等待此器件定义器的响应,以查看您是否可以在不 使用两  个PWM输出的情况下实现100 % 占空比。

    此致,

    王新  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    成克杰

    我建议先尝试不或两个PWM输出。 您可以根据ucc2.825万数据表中显示的方程4-6来设定outa的最大占空比。 但您需要使用电压模式控制。

    如果不起作用,请尝试或方法,但要注意我上面提到的问题。

    祝您好运,请随时向我们发布相关信息。

    此致,

    王新

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的建议。
    您的意思是ucc2.825万的占空比大于50 % 吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    成克杰

    我已通过零件定义器确认,使用UCC2.825万时,每个PWM输出的占空比不能超过50 % ,即使数据表中没有明确指明。 因此,您可以使用您找到的方法或两个PWM输出将PWM扩展到50 % 之外。 请注意,在这种情况下,切换频率将等于振荡器频率。  

    此致,

    王新

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    王新

    我对占空比问题有一个新的想法。 我的降压转换器将始终在DCM模式下运行,以便每个PWM输出的占空比不会超过50 %。但我不确定软启动是否有任何问题?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    成克杰

    在 包括软启动在内的所有条件下,负载都不会超过50 %。

    此致,

    王新