This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5175:过渡时输出不稳定

Guru**** 2321960 points
Other Parts Discussed in Thread: PMP9490
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/577171/lm5175-unstable-output-at-transition

部件号:LM5175
主题中讨论的其他部件:PMP9490

您好,TI:

我正在设计一个375W电池充电器,其输入电压为11-32V,输出电压为6-14V/225A。 降压-升压转换到升压时出现问题。 由于脉冲不稳定,有很大的声音。但一旦进入升压模式,就会变得稳定。

我参考了我的PMP9490设计。

谢谢,此致,

威廉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我还需要控制输出电流(不使用内部恒定电流)。 我使用了CV/CC循环。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Jayson:

    25A对于一相来说有点高。 除此之外,一些改进降压-升压性能的常见提示包括:
    *增大注射斜率(减小CSLOPE)
    *增加Rsense (逐周期电流感应电阻器)
    *使用更高的CC2
    *更出色的感应和布局,改善了噪声性能
    此致
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Vijay:
    这是非常好的建议。
    但我不知道什么是使用Higer CC2?

    此致。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Blue,

    很抱歉混淆了。 CC2是数据表(和其他文档)中用于连接到控制器COMP引脚的高频补偿电容器的术语。

    此致