This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ34Z100EVM:3秒5000mah锂聚合物电池电量测量,带30安培放电。 它是否有效?

Guru**** 2398135 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ34Z100-G1, BQ40Z50-R1, BQ34Z100EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/577050/bq34z100evm-3s-5000mah-lipo-battery-fuel-gauging-with-30-ampere-discharge-will-it-work

部件号:BQ34Z100EVM
主题中讨论的其他部件:BQ40Z50-R1,BQ34Z100-G1

大家好,

我是电源管理领域的新手!

我目前正在进行一个项目,该项目要求同时为5000mah 20-30 C 11.1 v 3s Lipo电池充电和放电。  

我的负载是一个持续消耗20 A电流的电机,我需要一个燃油表来查找我的蓄电池的SOC。

我想我可以得到一个30 A 3 s BMS,然后将燃油表连接到它上。 在浏览了各种TI bq系列数据表之后,我更感到困惑。  

我不明白。 数据表显示最大充电和放电电流为7安培,而我的负载消耗约20安培。  

是否有任何方法可以找到放电为20安培的蓄电池的SOC。 请给我一些建议。  

谢谢你们!!!  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Parthasarathi,

    您能参考一下有关7A限制的阅读内容吗? 我们的多节电流表可支持高达32A的电流。 您也可以使用>32A的电流缩放。 您是否可以使用3S电池组中的单个电池? 如果是这样,我还会为您的应用推荐bq40z50-R1。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Damian/Parthasarathi

    EVM的数据表,将最大脉冲电流设置为7A,具有2A连续电流。 但这很可能是由于EVM的PCB痕量电流额定值,连接器/插座电流额定值以及感应电阻器的额定功率(在0.01 欧姆时为1/2W,只能处理7A的脉冲/峰值电流)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../sluu904a.pdf

    这是我提到的数据表。我使用了一个3s 5000mah电池,我从hobby king那里得到。我认为我没有单独的电池。 (如果我错了,请更正我)。  

    我很惊讶地发现这些仪表可以支持高电流。 我不确定您是单独指IC还是指带有IC的评估板。  

    如果是,请让我参考产品。  

    感谢您的回复!!  :))  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Parthasarathi,

    由于您无法访问电池组中的3个独立电池,因此bq34z100-G1最适合您的应用。 设备可以处理大于7A的大电流。 限制是bq34z100EVM设计为支持最大7A电流。 下面是有关bq34z100-G1高单元计数和高容量应用的一些信息。

    www.ti.com/.../slua760

    对于您的应用,您需要将Rsense值(R30)更改为< 3-mohm。 R30的电流值为10.75 -mohm,这将违反+/-0.125V的V (SR)最大值。

    6.10 电气特性:数据表第6页上的集成ADC (Coulomb计数器)特性。

    www.ti.com/.../bq34z100-g1.pdf