This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS4.04万:TPS4.04万 minus40deg.C负载步长频率变化

Guru**** 2394295 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/575150/tps40400-tps40400-minus40deg-c-loadstep-fequency-change

部件号:TPS4.04万

尊敬的各位:

我的客户想知道以下现象的原因 ,

在Iout 0将OSC频率更改为40A负载步长。

TA= 0deg.C和C8= 4700pF无变化,始终为400kHz
TA=-40deg.C和C8= 3300pF无变化,始终为400kHz
TA=-40deg.C和C8= 4700pF 400kHz->200kHz->400kHz

客户希望使用C8=4700pF,因为瞬态响应更快。
为什么会发生这种变化?

谢谢!
H.DOIe2e.ti.com/.../TPS4.04万-Freq_2E00_.pptxe2e.ti.com/.../cct.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    在我看来,BW已经很高了,通过改变零部件的值,您的设计在寒冷条件下略微稳定,电路不稳定。 如果需要更好的瞬态响应,建议增加Cout和降低Cout ESR。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../TPS4.04万-_2D00_40degC.load-step.pdfDavid-san

    感谢您的回复。

     TI指派的横滨轮胎附近的日本最严格的大型公司是我客户的最终用户。

    最终用户发现此问题并询问我的客户"为什么频率降至200kHz?"

    然后,TI必须更详细地解释这种现象。

    我的客户检查 了波形,发现 ferq. down -> OVP -> output down。

    为什么在零下40度C 0A到40A负载步进时会出现频率下降?

    谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是电压模式控制器。  我认为,在冷态下,负载瞬态的问题是由于输出电容器和具有最小相位裕度的回路补偿的不稳性变化造成的。  当您在寒冷条件下运行时,循环变得不稳定(轻微),而负载较大的步骤会出现此问题。